不止于听:半导体创新如何重塑音频体验

音频技术让我们的生活更丰富、更个性化,甚至更安全,再加上半导体技术,一切皆有可能

20 2 月 2026 | 技术与创新

无论您是否察觉,由半导体赋能的音频技术都已渗透到生活的方方面面,其产生的影响早已超越单纯的聆听本身。

我们很容易发现,降噪耳机中的音频技术能为我们带来身临其境、触动情感的聆听体验;而这项技术同样能够应用于汽车领域,且发挥的作用远不止于改善音质。

借助音频集成电路 (IC),汽车制造商能够利用扬声器消除道路噪音并减少隔音材料的使用量,从而让汽车变得更轻量化、动力更强且性价比更高。

除了在汽车领域的进步之外,半导体技术还让更多人能够用上高端录音设备,以及进行高品质的娱乐内容制作。

德州仪器 (TI) 模拟音频业务部负责人 Vikas SV 表示:“我年轻时,高品质的放大器价格太过昂贵。”“作为一名业余音乐人,这意味着我必须自己制作放大器和效果器,才能调出想要的音色或音效。"

如今,由于音频放大器和数据转换器等半导体产品的问世,情况已经大不相同。几年前售价数千美元的录音设备,现在只需几百美元,这让爱好者们能够在家中创作音乐或播客,而音质足以媲美专业录音棚。

音频技术正在丰富生活,让聆听体验更具沉浸感。但它也在悄然改善您的生活,让电子产品更实惠、性能更出色。

利用音频技术解锁全新功能

人们对于他们所使用的扬声器、条形音箱或电视机的音质与音色有着强烈偏好。某套放大器与扬声器可能更适合嘻哈音乐那种厚重的低音效果,而另一套则可能针对爵士乐爱好者所追求的纯净音质进行了调校;还有的则可能会专门为提高家庭影院体验而进行了优化。

多年来,德州仪器 (TI) 不断开发放大器 IC 与数据转换器,通过提升可定制的聆听体验来满足客户需求。如今,我们正运用这项技术与专业能力,以意想不到的方式改善人们的生活。

“基于我们的创新技术,我们开发出了基于神经网络的行为检测功能,能够为智能音箱识别关键词,”Vikas 表示。“我们现在正将同一项技术应用于婴儿监护器等设备,它可以区分婴儿哭声和宠物玩玩具的声音,并做出智能响应,还能检测到玻璃破碎的声音。这项技术也正应用于汽车领域,以提升碰撞检测能力。”

小空间,大音量

扬声器是沉浸式感受屏幕画面的重要部分。当您在线观看电影时,每当听到令人毛骨悚然的小提琴声,您是否无数次感受到紧张感瞬间拉满?

“扬声器通过推动空气发声,音量大小取决于推动空气的量,”Vikas 说道。随着影音娱乐不再局限于大屏幕,想要提供同样的体验,就必须突破物理限制。

大尺寸扬声器可以轻松推动空气,从而发出洪亮的声音。但要在手机、平板电脑或条形音响等配备微型扬声器的设备上重现这种效果,同时避免设备过热或损坏,就需要尖端精密技术。

智能放大器技术可以让小型扬声器呈现出高品质的音效,”Vikas 说道。

音频放大器 IC 正变得更小、效率更高,由此带来一系列音频体验的提升,包括更优质的音质和性能。因为它们功耗更低,还有助于延长手机等设备的电池续航时间。“效率更高的音频放大器 IC能降低功耗,”Vikas 表示。“比如,我们与手机厂商合作,将视频播放续航时间延长了高达 40%,并显著提升了电池续航能力。”

将音频技术引入意想不到的场景

音频技术通过沉浸式体验触动我们的情感,同时也能守护我们所珍视的东西。

例如,音频技术是人形机器人保持安全运行的重要环节。当机器人正在监测周围环境时,如果烟雾报警器响起,搭载了基于神经网络算法的半导体就能够识别到报警声,并对人形机器人发出指令来采取相应措施,例如向应急服务部门报警、保护具有情感价值或经济价值的物品,或避免宠物发生意外。

同样,音频技术对车辆安全也至关重要。音频放大器使声音成为自动安全功能的重要组成部分,可以播放车道偏离预警或潜在碰撞警告等提示音。借助实时负载诊断功能,车辆能够监测扬声器状态、检测因线路断裂或腐蚀导致的扬声器故障,避免警示音无法正常发出。  

无论应用场景如何,音频技术都在提升人们的生活品质。而德州仪器 (TI) 在音频技术方面的不断突破,正让各类设备中的音频功能变得更具性价比,让每个人都能体验到它带来的直接与间接价值。

虽然 Vikas 从事的是工程技术工作,但这份工作依然与情感息息相关。

他说:“小时候在印度,为了呈现出最好的音效,我自己动手制作放大器,正是这段经历开启了我的工程师职业生涯,”“如今放大器的品质和亲民价格,简直令人难以置信。想到我们正因它而让更多人享受到独一无二的音频体验,我就感到很欣慰。”

公司博客相关文章

重塑电动汽车驾乘体验的三大半导体技术
16 Mar 2026 | 技术与创新
重塑电动汽车驾乘体验的三大半导体技术

以协同创新为驱动的半导体技术,正加速电动汽车走向规模化应用,成为日常出行的重要选择

不止于听:半导体创新如何重塑音频体验
20 Feb 2026 | 技术与创新
不止于听:半导体创新如何重塑音频体验

音频技术让我们的生活更丰富、更个性化,甚至更安全,再加上半导体技术,一切皆有可能

让测试测量的精度再提升
16 Feb 2026 | 技术与创新
让测试测量的精度再提升

半导体技术进步如何推动测试设备实现突破性发展

查看全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.