电源设计研讨会

通过现场实践式培训掌握电源设计的艺术

查看活动地点

敬请参加我们的线下电源设计研讨会

电源设计研讨会帮助培训了数千名电源设计人员,其深入细致的技术培训融合了尖端的先进理念、基础设计原理和经验证的"实际"应用示例。无论您是电源设计领域的新手,还是经验丰富的专业人士,PSDS 都能为您提供可应用于整个职业生涯的实用技能和见解。

活动安排

城市
时间
地点
报名链接
深圳 2026 年 3 月 24 日 深铁皇冠假日酒店 立即报名
北京 2026 年 3 月 26 日 北京北辰洲际酒店 立即报名
西安 2026 年 3 月 28 日 西安高新JW万豪酒店 立即报名
上海 2026 年 3 月 31 日 上海世博洲际酒店 立即报名
杭州 2026 年 4 月 2 日 杭州钱江新城万豪酒店 立即报名
*报名活动需注册或登录myTI账号

会议议程

主题 & 描述

数字电源控制器简介

本主题将介绍基于微控制器的数字电源控制设计的基础知识。详解了反馈采样、补偿器和执行器等数字电源控制中构建模块的工作原理。通过电压模式控制降压转换器的分步设计过程,讨论了每个模块的基本参数及其对控制环路性能产生的影响。本主题还介绍了反馈电路设计,并考虑模数转换器及其相对于执行器的配置(即数字脉宽调制)。此外,还介绍了数字补偿器的选择、实现和补偿过程。

平面变压器设计教程

本主题将讨论设计适用于中间总线转换器 (IBC) 应用的平面变压器的过程。所涵盖的原理可延伸到其他平面变压器应用和一般变压器设计。本文将介绍变压器的关键设计原理,包括电气设计要求、尺寸注意事项、磁芯选择、绕组注意事项以及损耗预测等内容。本文将针对变压器设计过程提供通用流程图,并详细讨论每个步骤。最后,本文将通过检查使用此过程设计的变压器的测得性能来得出结论。
双有源电桥拓扑概述

双有源电桥转换器 (DAB) 广泛应用于高性能双向直流/直流转换器,具有宽快速瞬态响应、宽输入/输出范围和高效率。本主题介绍 DAB 转换器的特征、单相移 DAB 转换器的工作原理、DAB 转换器设计中的多自由度优化过程、串联谐振 DAB (SR DAB) 转换器功能及其控制方法。基于储能系统 (ESS) 应用的 SR-DAB 转换器设计展示了该转换器的性能,该转换器支持宽输入/输出范围,并在整个负载范围内具有高效率。

基于 GaN 技术的高功率密度反激式转换器设计基础

反激式拓扑结构是低功耗交流/直流转换中非常受欢迎的结构,因为它简单且成本低。随着功率半导体技术的发展,氮化镓 (GaN) 器件可以通过优化导通特性、降低开关损耗和提升集成便捷性来进一步提高反激式器件的性能。本演示展示了采用 GaN 时反激式器件的性能提升效果。此外,还介绍了用于进一步提高反激式转换器性能的设计步骤和技巧。 

降压转换器设计基础知识

本主题将从实际角度介绍降压转换器的设计和测试。降压转换器广泛用于降压应用。在介绍降压转换器运行和控制的基础知识之后,我们分步骤详细介绍了降压转换器的设计过程。设计示例涵盖设计参数、元件选择、控制环路补偿、电路板布局布线和硬件测试/结果。本主题的目标受众是几乎没有电力电子设计经验的人。
电源转换应用中的电流与电压检测

电压和电流检测在电源转换应用中至关重要,因为二者为控制环路提供了基本信息,使控制器能够保持所需的输出电平。集成式转换器使用内部检测放大器,而高功率或隔离式应用需要外部电路。本培训介绍了各种解决方案,包括分立式放大器、电流检测放大器以及 Δ-Σ 隔离式放大器和调制器。培训结束时,您将了解各种技术以及哪种技术适合您的应用,并掌握这些技术之间的权衡,进而简化您的设计决策。
开关模式电源转换器补偿技术简易指南

工程师设计开关模式电源转换器已有较长历史,但如果您不熟悉该设计领域,或者您不常开展转换器补偿工作,则需要通过一些研究才能正确完成补偿设计。本演示将该过程拆解为工程师在补偿电源转换器时可以遵循的多个步骤。我们将解释补偿理论及其必要性。本主题探讨功率级,并展示如何确定补偿网络的极点和零点位置,以实现对电源转换器的有效补偿。我们将探讨典型误差放大器和跨导放大器,以展示它们各自对控制环路的影响。我们将提供许多拓扑和示例,为电源工程师提供一个快速参考,以便他们在需要补偿电源转换器时参考。

构建电源系统:布局布线注意事项

对电源设计进行布局对于其正常运行至关重要;将原理图转换为物理产品时需要考虑许多问题。本主题介绍了防止电路寄生元件导致设计性能降低的方法。主题涵盖尽量减小滤波元件和印刷线路板 (PWB) 布线的寄生电感和电容影响的方法,并描述了 PWB 布线电阻对电源调节和电流容量的影响。此外,会议还会概述热设计,以及自然和强制通风环境中的样本温升计算。最后,我们将分享一些功率级和控制器件布局的实际示例。

了解以前的电源设计研讨会

浏览我们的电源设计研讨会中的培训内容。