TI 连接技术赋能 KRABO® 联网螺栓
案例研究摘要
Krabo 是 Fontana Gruppo 的关联公司,专注于互联网连接紧固件领域,致力于通过远程监控系统了解体育馆、风力发电机、铁路设施、车辆及桥梁等关键基础设施中的螺栓连接的状态。这些创新螺栓基于完全集成到螺栓内部的传感器,借助德州仪器 (TI) 的连接技术,能够测量钳位负载,并在任意特定时刻将数据无线传输至系统监控器。这项螺栓技术能够随时监测螺栓连接状态,并防患于未然。此类预测性维护功能有助于增强安全性并降低维护成本。
在开发联网螺栓时,Krabo 采用了 TI 的 CC2652RSIP 多协议 2.4GHz SimpleLink™ 无线 MCU。这些元件是 KRABO® 联网螺栓技术的核心组成部分,而得益于德州仪器 (TI) 在有线与无线连接解决方案领域超过二十年的深厚积累,及其对产品的工程技术支持,确保可靠、无缝设计得以实现。
挑战
Krabo 需要一种可靠的无线通信技术,该技术不仅要实现精准测量,还要兼具低功耗、高能效和小巧外形,能够适应螺栓头的尺寸限制。
解决方案
TI SimpleLink 无线 MCU 系列(特别是其中的系统级封装无线模块)功耗低,可延长电池寿命,并采用 Zigbee® 协议,显著提升了易用性。这项 TI 技术能够满足螺栓头的小尺寸设计需求。
成果
Krabo 现已推出可用于大规模工业化生产的联网螺栓。该公司将 TI 无线技术融入产品之中,因其不仅满足了尺寸上的严苛要求,还使得企业能够随时获取数据,及时了解何时需要进行关键性更新。展望未来,Krabo 计划研发更小型的螺栓,以期将此项技术拓展至更多应用领域,如汽车领域。
TI 器件在 KRABO 物联网螺栓中的应用
KRABO 用户可以随时随地获取螺栓数据,监控其张力状态,这些数据随后通过 Zigbee® 或 Bluetooth® 等通信标准发送至本地网关。Zigbee 基于网状网络,不仅易于使用,而且具有跨网络兼容性。这些行业标准能确保 10 至 100 米的通信距离。网关则通过 Wi-Fi® 或蜂窝网络连接至互联网。所有数据最终抵达 KRABO 中央云,用户可通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行查看。借助远程数据访问的预测性维护功能,可大幅节省成本。例如,仅在大城市桥梁基础设施的常规维护方面,每年就能节省高达 2,000 万至 3,000 万美元。
Krabo 项目经理 Paolo Redaelli 表示:“在建造各类基础设施时,在满足尺寸、功耗以及可靠的连接性要求方面给工程师带来了诸多挑战。通过采用 TI 的 SimpleLink 器件,我们获得了超紧凑型解决方案,其功耗非常低,并且能轻松融入 Zigbee 生态系统,从而使我们能直接从这些基础设施向网关发送可靠数据,让我们的客户对自己的设计充满信心。”
Krabo 旨在推动新兴市场的创新,其中器件微型化将促进大规模生产,并在历来成本高昂的基础设施中实现更高的安全性和更低的维护成本。
Krabo 简介
在 Fontana Fasteners R.D. 宏伟愿景的驱动下,Krabo 于 2018 年成立,该公司隶属于紧固件领域的领军企业 Fontana Gruppo,专注于螺栓、螺母及机械连接硬件器件的制造。
Krabo 致力于提供一个平台,通过无线技术实现紧固件的实时连接与控制,以便从远程位置轻松监控基础设施状况。
Krabo 旨在将“螺栓”革新为“联网螺栓”。任何松动或异常状态均可实时检测,并通过警报提醒。KRABO 技术采用无线方式,且能源自给自足,无需将电缆连接至螺栓。但螺栓的机械性能及其标准合规性不受影响。
所有这些在具有稳健和可持续工业流程的大规模生产中都是可行的。KRABO 螺栓是标准螺栓的真正替代品、能够减少检查工作量并提高安全性。Krabo 技术的应用场景多样:建筑、道路、铁路、车辆、机械及其他安全至关重要的基础设施环境。
KRABO 是 Fontana Gruppo 的注册商标。
有关更多信息,请访问 www.krabo.it。
详细了解连接技术
选择合适的无线技术至关重要,我们将随时为您提供帮助。凭借 20 多年的经验,我们正在改进包括 Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1GHz、Zigbee® 等在内的连接协议。我们提供一系列经济实惠的高质量低功耗无线微控制器 (MCU)、认证模块和收发器以及完整的软件产品,可满足任何射频设计需求。选择合适的协议,助力您的下一个物联网互联项目。
欢迎观看 Connect,这是我们涵盖万物互联的视频系列。我们将邀请专家来讨论最新的行业趋势以及我们的有线和无线连接技术、实践演示、新品预览、培训等。TI:利用连接技术创造新的可能性。