揭秘 DSP 技术的传承:一款儿童玩具如何开启边缘 AI 革命
聆听这段传奇故事:TI 如何凭借 Speak & Spell* 奠定其在数字信号处理 (DSP) 领域的传承地位,并持续推动如今边缘 AI 设备的创新发展。
边缘人工智能 (Edge AI) 对人们生活的潜在影响极为深远。例如,在可穿戴式心电监测仪中引入边缘 AI,可以让医疗服务更加普惠且易于获得。这些设备能够本地实时分析心律、滤除噪声并即时识别异常情况。在暖通空调系统中,边缘 AI 则可以通过学习用户的居住习惯并结合天气状况自动调节温度,从而让居家环境更加舒适。
而令人惊讶的是,这些看似复杂且先进的技术突破,竟然来自一款儿童玩具。
1978 年,TI 推出了 Speak & Spell,这是一款旨在帮助儿童学习拼写和发音的教育类玩具。Speak & Spell 集成了一个语音合成器,其采用业界首款具有数字信号处理 (DSP) 逻辑的芯片。正是这项 DSP 技术,为各种现实世界信号的高效、实时、本地化处理与决策奠定了基础,而这也正是如今 TI 边缘 AI 创新的核心所在。
TI 处理器业务副总裁兼总经理 Roland Sperlich 与前 TI 工程师 Gene Frantz 展开了一场深度对话,Gene 是当年 Speak & Spell DSP 技术开发的先驱工程师之一,在退休前还曾担任过 TI 技术专家晋升体系中的资深首席技术专家 (Principal Fellow)。
他们讨论了以下内容:
- Speak & Spell 团队如何通过富有创造力的方法争取项目开发所需的资源与资金。
- 团队在实现实时语音处理过程中所面临的技术挑战,包括线性预测编码技术、语音选择以及Speak & Spell 词汇库的构建。
- 克服分散在德克萨斯州不同地点的集成电路设计、语音研究及产品开发团队之间的跨地域协同与后勤挑战。
- Speak & Spell 团队如何与 TI 高层管理者及终端用户合作,不断优化产品体验。
- TI 的 DSP 技术如何演进为如今汽车、医疗和工业自动化领域的现代边缘 AI 应用。
- 从早期 DSP 开发中获得的经验与启示,包括给予工程师更高项目自主权所带来的益处。
关于 Roland Sperlich
Roland Sperlich 现任 TI 处理器业务副总裁兼总经理。他于 2005 年加入 TI,领导的团队负责设计用于汽车高级驾驶辅助系统的高性能微控制器和微处理器产品、同时涵盖用于音频和雷达应用的高性能信号处理解决方案,以及面向工业和汽车领域的综合网络连接解决方案。Roland 毕业于梅里马克学院 (Merrimack College),获得电气与计算机工程学士学位,并在乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology) 获得电气工程硕士及博士学位,随后在南卫理公会大学 (Southern Methodist University) 取得工商管理硕士学位 (MBA)。
关于 Gene Frantz
Gene Frantz 在 TI 工作了近四十年。在 TI 任职期间,Gene 曾担任资深首席技术专家,这是 TI 技术专家晋升体系中的最高职位,并参与设计了 Speak & Spell 教育玩具以及首款单芯片 DSP 器件。他毕业于中佛罗里达大学 (University of Central Florida),获得电气工程学士学位,随后在南卫理公会大学 (Southern Methodist University) 获得电气工程硕士学位,并在德州理工大学 (Texas Tech University) Rawls 商学院获得工商管理硕士学位。
* 德州仪器 (TI) 于 1978 年至 1992 年研发并销售 Speak & Spell。