安全住宅中的隐藏科技:更智能的断路器

智能电气化如何帮助房主管理能源消耗,享受更安全、更便捷的生活

26 5 月 2026 | 技术

电动汽车在车库里充电,咖啡机也轻鸣着开始工作。日出时分,太阳能电池板开始为住宅发电,并将多余电力回馈至电网。一天之中,智能恒温器自动调节,电池则储存未使用的电能。

“如果您拥有住宅,在出问题之前,您可能根本不会想到能源这回事。但随着住宅电气化程度越来越高,我们开始更加关注房屋的供电方式以及电力从何而来。”TI 能源基础设施系统总经理 Henrik Mannesson 表示。

住宅,可能是您一生中最大的一笔投资。同时,它们也正成为您日常使用的各种技术的中心能源枢纽。

“当我们许多人为电动汽车、太阳能电池板或电池储能系统进行投资时,实际上是在将我们的住宅电气化”,TI 监测与保护系统经理 Brandon Kanter 表示。“除此之外,现在有了更多的故障防护要求(比如 UL1699 这类安全标准)来帮助防止火灾、降低能源消耗并守护住宅安全。”

但这一切对房主究竟意味着什么?

随着能耗增长,安全如何保障

当我们向家里添加需要高电力负荷的应用场景时,我们始终希望确保家人和财产的安全。智能保护系统能够及早识别潜在的危险状况,并帮助阻止可能引发火灾的电弧故障。这些电弧故障是非预期的放电现象,当电线或连接器等部件老化时就有可能发生。

电弧故障每年造成 14 亿美元的财产损失,但并非所有电弧都是危险的。因此,现代住宅能源系统必须实时区分正常的电流行为和危险状况。

电弧故障断路器和接地故障断路器这类安全器件并非新事物。但随着现代住宅变得更加智能、电气化程度更高,家中高压电器的数量不断增加,断路器也必须引入智能功能。

“精确的电弧故障检测需要复杂的智能技术,这可以通过具备边缘 AI 功能的微控制器来实现,”,TI MSP 微控制器市场营销经理 Evan Lew 表示。“我们的微控制器具有高成本效益、尺寸小巧,同时为精确检测提供了必要的算力和性能。”

提升日常生活的便利性

您有没有遇到过吹风机因为误跳闸而突然断电,导致家里一片黑暗,而您还没梳妆打扮好?吹风机或吸尘器等使用有刷电机的产品可能会产生电弧。传统的断路器可能检测到这种电气行为并导致误跳闸,为了安全而切断所有电源。

“边缘 AI 模型可以识别这类电弧,帮助减少误跳闸的次数”,Evan 表示。“便利性源于拥有更可靠的系统。”

智能互联断路器还能让跳闸后的处理变得更加轻松。您不必再去车库寻找配电箱,只需用手机就能复位断路器,或在冰箱断路器跳闸时收到通知,避免食物变质。

电气化住宅所带来的便利并不止于此。智能断路器、智能电表和互联电器可以相互通信和协调,完成诸如在低电价时段自动运行洗碗机等任务,帮您节省开支。

在互联住宅中智能地管理能源

如果您有一辆电动汽车,您会希望在低电价时段给它充电。那么,怎样才能确切了解您将能源消耗在了哪里,又该在哪里进行优化呢?

要提供数据来帮助我们做出更明智的用电决策,半导体技术是关键。负载监测和控制器件能够帮助确定给电动汽车充电的最佳时间,而负载管理器件则可以在家里无人时关闭非关键电器。

高精度模拟技术从智能电表或断路器的信号中提取有价值的数据。然后,边缘人工智能处理可以分析这些数据,识别出故障或设备失效等异常情况。或者,它可以探索住宅内某个区域的耗电量是否高于平常,并将这些数据收集起来供您使用。

“如果您有储能系统或便携式电池组,甚至可以在停电期间让住宅进入低功耗模式,关闭一些电器,并通过智能负载监测来延长电池的续航时间。”Brandon 表示。

电气化住宅未来如何发展?

未来五年,太阳能将占全球可再生能源增长量的 80%

但我们的期待不会改变。我们依然希望家人能在家中感到安全。我们希望灯一开就亮,车能顺利充电,墙后的系统顺畅运行,无需我们费心。

随着家中电器不断增加,断路器、智能电表和其他智能技术将成为保持能源智能消耗,以及确保生活安全便捷的驱动力。

“想象一下,手机上的一个应用程序就能可视化并管理所有的用电情况和整体能耗”,Brandon 表示。“这正在成为现实。未来几年,能源数据不仅会传输到上游的公用事业公司,也会传输给下游的房主。但无论智能终端位于何处,TI 都会提供相关支持技术。”

公司博客相关文章

将人形机器人带入现实世界需要什么?阅读我们专家的见解
24 Jun 2026 | 技术
将人形机器人带入现实世界需要什么?阅读我们专家的见解

人形机器人是 AI 走进现实世界的一种方式,而半导体技术将助力机器人迈出下一步

可靠性将决定未来十年的储能
09 Jun 2026 | 技术
可靠性将决定未来十年的储能

电池管理的进步使电网规模系统的性能更加一致

智能底盘:悄然迭代,重塑汽车行驶逻辑
01 Jun 2026 | 技术
智能底盘:悄然迭代,重塑汽车行驶逻辑

转向、制动、悬架三大系统全面电子化,从根本改变车辆操控逻辑与驾乘体验

查看全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.