Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

TI 15.4 Stack plug-in for the SimpleLink™ MCU SDK

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.20.00.05
Veröffentlichungsdatum: 28.06.2018

Windows Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin

SHA-256-Prüfsumme

macOS Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin

SHA-256-Prüfsumme

Linux Installer for SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas
Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
WLAN-Produkte
CC3220R — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich

Dokumentation

SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin Users Guide

Versionsinformationen

The SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack Plug-in is a companion software package that enables the use of the IEEE 802.11.15.4 stack from TI on any standard SimpleLink microcontroller (MCU). This plug-in supports the SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 wireless MCU as a network processor. This software package works in tandem with the SimpleLink MSP432™ software development kit (SDK) or the SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK to provide a portable implementation of the TI 15.4 Stack. By being able to seamlessly and modularly add TI 15.4 stack functionality to an embedded system, a developer can enable their embedded device to become a gateway to various IoT infrastructures.

Neuheiten

Added TI 15.4 Gateway to IBM code example that demonstrates how to implement a Personal Area Network (PAN) Coordinator device that sends incoming data from a sensor device to the IBM Watson IoT service. Improved debug statements in the code examples. Updated version number to match that of latest validated SDK (instead of 1.70.00.xx this release is 2.20.00.xx as we are testing against the 2.20.00.xx versions of the SDK)