选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SIMPLELINK-SDK-NFC-PLUGIN

SimpleLink™ SDK NFC 插件

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 2.20.00.08
发布日期: 29 七月 2018

Link to Windows Installer for SimpleLink SDK NFC Plugin

MD5 校验和

Link to MacOS Installer for SimpleLink SDK NFC Plugin

MD5 校验和

Link to Linux Installer for SimpleLink SDK NFC Plugin

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件

发布信息

Click on the links in the table below to download. The SimpleLink SDK NFC Plugin is a companion software package that adds NFC functionality to the SimpleLink CC3220 family. With this software plugin, and the relevant hardware, NDEF messages can be written to and read from the CC3220 device over NFC. Examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.