SIMPLELINK-CC32XX-SDK

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK

下载

概述

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含用于 CC3220 和 CC3235 可编程 MCU 的驱动程序以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器、系统文件和用户文件(证书、网页等)。闪存编程器是一种命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 和 CC3235 Launchpad™ 开发套件配合使用。

此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但不具备 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持 SDK 中的所有示例应用(HTTP、MQTT、Matter、配置等)。此外,一些应用支持 IAR、Free RTOS 和 TI RTOS。

特性
  • 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
  • 2.4GHz 低功耗 Bluetooth® 共存性
  • 关于开源 Matter 项目的 Matter 1.0(如需了解详情,请访问 TI.com/matter
  • 经过 WPA3 和 FIPS 140-2 1 级认证的增强安全性
  • 针对网络终端增强
    • 支持设置国家/地区代码
    • 支持 5GHz 通道
    • 支持天线分集配置
    • 支持共存配置
  • 片上互联网示例应用
    • 通过 SimpleLink Wi-Fi 解决方案发送电子邮件
    • 信息中心:从互联网上了解时间和天气信息
    • http 服务器:利用 SimpleLink Wi-Fi 解决方案托管安全网页
    • XMPP:IM 聊天客户端
    • 串行接口
  • 利用 Wi-Fi 示例应用轻松进行 Wi-Fi 配置
    • 基站,AP 模式
    • TCP/UDP
    • 安全性 – 企业/个人、TLS/SSL
    • 电源管理 - 深度睡眠、休眠
  • MCU 外设示例应用
    • 包括平行相机、I2S 音频、ADC、I2C、PWM、JTAG 闪存等

 

开始使用

  1. 购买 LaunchPad 开发套件
  2. 从下方下载 SimpleLink CC32xx SDK。如果是针对 Matter 进行开发,请下载我们的 SimpleLink Matter 软件
  3. 开始使用 SimpleLink Academy

下载

软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3220MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3230S 具有 256KB RAM、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3230SF 具有 256kB RAM+1MB XIP 闪存、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案 CC3235MODASF 具有 1MB XIP 闪存的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块 CC3235MODS 具有 256kB RAM 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235MODSF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
CC3220S-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235S SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 双频带 LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235SF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 双频带 LaunchPad™ 开发套件
在云端评估 下载选项

SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx 软件开发套件 (SDK)

close
最新版本
版本: 6.10.00.05
发布日期: 01 四月 2022
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
Wi-Fi 产品
CC3220MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3230S 具有 256KB RAM、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3230SF 具有 256kB RAM+1MB XIP 闪存、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案 CC3235MODASF 具有 1MB XIP 闪存的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块 CC3235MODS 具有 256kB RAM 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235MODSF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
CC3220S-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235S SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 双频带 LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235SF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 双频带 LaunchPad™ 开发套件

支持的产品和硬件

Wi-Fi 产品
CC3220MOD SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3230S 具有 256KB RAM、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3230SF 具有 256kB RAM+1MB XIP 闪存、共存性、WPA3、16 个 TLS 插槽和安全启动的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi® MCU CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块解决方案 CC3235MODASF 具有 1MB XIP 闪存的 SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 双频带无线天线模块 CC3235MODS 具有 256kB RAM 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235MODSF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3235S 具有 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU CC3235SF 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi® 无线 MCU
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF 无线微控制器 LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHCC3220MODASF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235S SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 双频带 LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC3235SF SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF 双频带 LaunchPad™ 开发套件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 18
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x 网络子系统电源管理 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2022年 3月 10日
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20、CC3x3x 内置安全功能 (Rev. C) 下载英文版本 (Rev.C) 2022年 3月 10日
应用手册 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 28日
应用手册 SimpleLink™ 器件的变量时间标签比较 下载英文版本 PDF | HTML 2021年 11月 19日
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® AT Command 用户指南 (Rev. D) 下载英文版本 (Rev.D) 2021年 7月 21日
应用手册 FragAttacks - FRagmentation and AGgregation Attacks (Rev. A) 2021年 5月 19日
应用手册 SimpleLink Wi-Fi CC32xx/CC31xx SDK and MSP432E4 SDK Integer and Buffer Overflow 2021年 4月 29日
应用手册 SimpleLink™ CC13XX, CC26XX, CC32XX and MSP432E4 Integer Overflow Issues 2021年 4月 29日
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
白皮书 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
白皮书 简化软件开发,以实现最大化投资回报 (Rev. D) 下载最新的英文版本 (Rev.E) 2019年 11月 11日
技术文章 Top 3 design challenges that the new generation of SimpleLink Wi-Fi devices will help you overcome 2019年 2月 21日
更多文献资料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019年 2月 6日
白皮书 How the robust, compatible and consistent expansion of SimpleLink™ software lead 2018年 12月 5日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
白皮书 Sensor-to-cloud applications impel a change in the ultra-low-power microcontroll 2017年 7月 19日
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
用户指南 CC3220/CC3220S/CC3220SF SimpleLink Wi-Fi and Internet of Things TRM 2017年 2月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频