CC3120BOOST

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack 插件模块

CC3120BOOST

立即订购

概述

借助 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器可以让用户灵活地将 Wi-Fi 添加到任何微控制器 (MCU)。CC3120 BoosterPack™ 插件模块 (CC3120BOOST) 是一块可轻松连接到 TI MCU Launchpad 套件的电路板(为 MSP-EXP432P401R 提供的软件示例);从而能够进行快速软件开发。CC3120BOOST 可插入到高级仿真 BoosterPack (CC31xxEMUBOOST),还可连接到使用 SimpleLink Studio 仿真 MCU 的 PC。最后,此套件还可通过适配器板连接到除 TI Launchpad 套件之外的任何低成本、低功耗 MCU 平台。

此套件具有 3 种配置:

1. CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP432P401R:在 CC3120 软件开发套件 (SDK) 中运行所有软件,并在 MSP432 MCU 上进行开发
2. CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST:用于所有 CC3120 开发
3. CC3120BOOST:独立的 CC3120 BoosterPack 购买选项,适用于已经具有 CC31XXEMUBOOST 的情况

CC3120 Internet-on-a-chip™ 解决方案包含轻松创建物联网解决方案所需的所有资源 – 安全功能、快速连接、云支持、公开文档、E2E 支持论坛等。有关 CC3120 的更多信息,请访问 https://www.ti.com.cn/simplelinkwifi

特性
  • 采用 QFN 封装的 CC3120 Wi-Fi 网络处理器
  • 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
  • 具有支持 U.FL 测试的板载芯片天线
  • 采用低功耗设计,通过碱性电池运行
  • 获得 Wi-Fi Alliance™ 认证(芯片级)的 Wi-Fi CERTIFIED™ 器件

  • BoosterPack board
  • Micro USB cable
  • Quick Start Guide

Wi-Fi 产品
CC3120 适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器、物联网解决方案

 

基于 Arm 的微控制器
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432E411Y 具有以太网、CAN、TFT LCD、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432P4011 SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 2MB Flash and 256KB RAM MSP432P4011T SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 2MB Flash and 256KB RAM MSP432P401R 具有精密 ADC、256KB 闪存和 64KB RAM 的 SimpleLink™ 超低功耗 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432P401V SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 512KB Flash and 128KB RAM MSP432P401VT SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 512KB Flash and 128KB RAM MSP432P401Y SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 1MB Flash and 256KB RAM MSP432P401YT SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 1MB Flash and 256KB RAM MSP432P4111 SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 2MB Flash and 256KB RAM MSP432P4111T SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 2MB Flash and 256KB RAM MSP432P411V SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 512KB Flash and 128KB RAM MSP432P411VT SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 512KB Flash and 128KB RAM MSP432P411Y SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 1MB Flash and 256KB RAM MSP432P411YT SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 1MB Flash and 256KB RAM

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start prototyping your design with MSP432E401YLaunchPad™ development kit with Wi-Fi

仅订购此硬件

开发工具套件

CC3120BOOST – SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 Wireless Network Processor BoosterPack™ Plug-In Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 23
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 CC3120 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet of Things BoosterPack™ Plug-In Module (Rev. A) 2017年 3月 2日
* 用户指南 CC3120/CC3220 SimpleLink Wi-Fi and Internet of Things PinMux User's Guide 2017年 2月 8日
用户指南 SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 19日
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) 2020年 9月 30日
应用手册 CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® IoC Solution Device Provisioning (Rev. C) 2020年 9月 18日
应用手册 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Over-the-Air Update Application Report (Rev. B) 2020年 9月 17日
应用手册 CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices 2020年 4月 15日
白皮书 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2019年 11月 23日
更多文献资料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019年 2月 6日
白皮书 A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
更多文献资料 CC3120BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2019年 1月 2日
电子书 TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) 2018年 5月 30日
更多文献资料 实验室:传感器集成 2017年 11月 17日
更多文献资料 简介:传感器集成 2017年 11月 17日
更多文献资料 Jacki Project Lecture 2017年 11月 17日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
白皮书 Sensor-to-cloud applications impel a change in the ultra-low-power microcontroll 2017年 7月 19日
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 Internet-on-a chip™ Solution SDK Getting Started Guide (Rev. A) 2017年 5月 30日
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
用户指南 SimpleLink ™ Wi-Fi ® CC3120 Internet-on-a-chip ™ 解 解 决 决 方 方 案 案 SDK 入 入 门 门 指 指 下载最新的英文版本 (Rev.A) 2017年 4月 28日
应用手册 CC3120、CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi Internet-on-a chip™ 解决方案器件配置 下载最新的英文版本 (Rev.C) 2017年 4月 25日
更多文献资料 CC31xx & CC32xx Wiki Home 2017年 3月 9日
数据表 CC3120 SimpleLink™ Wi-Fi® Wireless Network Processor, Internet-of-Things Solution for MCU Applications 数据表 2017年 2月 7日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC31XXEMUBOOST 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 的高级仿真 BoosterPack MSP-EXP432P401R MSP432P401R LaunchPad

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN SIMPLESTUDIO 适用于 CC31xx 的 SimpleLink™ Studio
应用软件和框架
WIFISTARTERPRO SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

参考设计

参考设计
CC31XXEMUBOOST-RD 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack 参考设计的高级仿真 BoosterPack

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频

下载选项

软件开发套件 (SDK)

MSP430WARE
MSPWare for MSP430 Microcontrollers

版本: 3.80.13.03
发布日期: 18 十二月 2020
MSP430WARE INSTALLERS
lock
EXPLORE IN THE CLOUD
lock = 需要导出审批(1分钟)

下载选项

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO
Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

版本: 10.3.1.00003
发布日期: 02 五月 2021
SINGLE FILE INSTALLERS
ON-DEMAND INSTALLERS
EXPLORE IN THE CLOUD