作者:Jonathan Bearfield,德州仪器 (TI)
高效部署和管理无线医疗设备的许多要求,很大程度上取决于与该设备保持通信的网络的规模大小、需要传输的数据量、设备的总体积,以及要求的传输距离。当然,设备用途的危害程度是一个关键因素,这是因为相比跌倒的探测器,在植入式去颤器中消除干扰信号影响并支持高选择性则要重要的多。然而,上述各元件已包括了这些性能变量。
尽管诸如 Wi-Fi 或 WLAN、蓝牙和 Wibree 等无线接口均可轻松地用于较大型网络实施,特别是 Wibree 可以利用许多已经用于蓝牙技术的一些组件,但是其在特定设备运行环境中的通信距离和干扰信号数量让它们难以用于某些应用中。这样一来,许多可植入式和关键医疗设备便寻求一些专用解决方案,让它们能够更好地控制并了解其 EMI、灵敏度、选择性和距离等要求。Continua 联盟正推动蓝牙技术作为其无线解决方案的平台选择。
另外,人们正研究 ISM、MIC、MedRadio 和 Zigbee™ 解决方案在医疗设备中的应用。例如,将 Zigbee 用于家庭患者监控,让设备能够接入可能的原有家庭安全系统,以便向医疗机构反馈信息。但是,如前所述,这需要较好地对设备周围的运行环境进行定义和限制来控制风险。
通过定义和限定系统规模以及传输的数据量,可以严格控制系统的无线电传输和天线精确度,从而降低来自 EMI 和干扰信号影响的风险并缩小设备的总体积,因为功耗和散热管理要求也降低了。
然而不幸的是,尽管勉强可以让无线医疗设备运行的系统不受干扰,但是它也阻止了通用无线医疗设备的增加,因为这种实施手段禁止所有设备形成公共通信结构。
作者简介
Jonathan Bearfield 现任 TI 高性能模拟终端设备工程经理,负责提供完整的系统解决方案。 Jonathan 拥有超过 20 年的电子行业经验,从事终端设备部署和电源管理半导体行业各 10 年。他毕业于纽约州立大学水牛城分校. (State University of New York, Buffalo),获电子工程理学士学位 ,后又毕业于得克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas, Austin),获 MBA。
|