能源技术的无限可能
TInergy 是一个能源社区,社区中的人们相信技术创新使生活的方方面面更具效率,技术创新更是通向清洁、低价和可再生能源的桥梁。 作为社区的一分子,德州仪器的能源专家将分享能源开发利用的新见解,使能源利用率更上一层楼,在降低能耗的同时,让人们享受更美好的生活。
作者:德州仪器 Emmanuel Sambuis, 更多精彩内容,请访问 TInergy
欧洲智能仪表安装量预计在未来 10 年将达 1 亿块左右。
上周参观法国主要仪表厂商时,我看到了整个欧洲电力市场的工作成果。法国的独特之处在于其市场管理十分规范,由法国电力公司 (EDF)这家专门公用事业机构为全国提供电力服务。EDF 得益于旗下全资子公司——国内配电网络运营商法国电网输送公司 (ERDF)。ERDF 负责整个国家配电网络的运营、维护和发展。
ERDF 计划在 2012 - 2017 年期间更换 3500 万块电表。通过简单的计算不难发现,在这期间每天需更换大约 30,000 块电表……这无疑是个巨大挑战,不仅在技术方面,而且在资金和供应方面亦是如此!
从技术角度来看,电网的拓扑结构要求选择 CENELEC A 波段的电力线通信(PLC),作为客户端电表至集中器的首选信息传输方法。通用分组无线业务 (GPRS) 将来自集中器的数据传到数据中心。即使扩展频移键控 (SFSK) 已被选定为传输调制方案,旨在确定正交频分复用技术 (OFDM) 等备选方案应用可行性的深入工作也在进行。当电表内代码升级时,调高比特率(通常从几 Kbps 到数十 Kbps)将缩短通信时间,该结果尤其鼓舞人心。
图 1

*Fournisseurs 的英文意思是“供应商”。
电表安装后,其他仪表可将其作为网关。一种可能的应用是通过短程 RF 通信,使水表和煤气表与电表实现信息沟通。在此应用中,传输质量是关键,因为水表和煤气采用电池供电,且通常依靠电池需运行 15 – 20 年。因为法国多数居家是混凝土结构,所以普遍采用 868 MHz 频段。无线 MBUS (WMBUS) 目前正取得显著进步,这主要因为 MBUS 作为有线解决方案已实施数年,同时它支持符合相关应用标准的简单星形网络拓扑结构。值得注意的是, WMBUS 得益于仪表厂商的不断改进。
至于法国电网输送公司 (ERDF),2010 年 3 月到 9 月间将进行首次重要现场测试;届时,150 个村镇将更换 100,000 块仪表和 4,000 块集中器。显然,本次更换计划将得出主要结论,以便为 2010 年的大规模更换计划做好准备。
如欲了解 ERDF 计划与附表的更多详情,敬请访问: http://bernfa.blogs.nouvelobs.com/media/00/01/1298504411.pdf。请静候有关其他市场的更多见解!
-Emmanuel Sambuis
计量事业部总经理
|