电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

ZigBee®

模拟eLAB™

新一代白光 LED 近在眼前! - TInergy 系列文章(十七)

能源技术的无限可能


TInergy 是一个能源社区,社区中的人们相信技术创新使生活的方方面面更具效率,技术创新更是通向清洁、低价和可再生能源的桥梁。 作为社区的一分子,德州仪器的能源专家将分享能源开发利用的新见解,使能源利用率更上一层楼,在降低能耗的同时,让人们享受更美好的生活。

作者:摘自德州仪器 能源博客 (TInergy), 更多精彩内容,请访问 TInergy

韩国国立首尔大学的 Soo-Young Park 教授及其团队成功开发出了一款白光 LED。相比目前的白光 LED,它的显色指数 (CRI) 更接近于日光。

与此同时,众多 LED 厂商也并未停止努力,他们不断投入资金以提高发光效率、延长使用寿命以及以 CRI 表示的光线质量。

像所有新技术一样,对 Park 教授研发的 LED技术而言,大规模生产是非常重要的一步。正如今天正努力扩大应用的 OLED一样,需要解决使用寿命和诸如老化等问题来推动大规模应用。

LDE 使用寿命在今天是一个重要的优势,可推动LED照明应用于维护成本严重影响总体拥有成本 (TCO) 的领域,如LDE 路灯和工业灯具。使用目前的先进技术,市政当局可在三年甚至更短的时间内收回 LED 路灯投资。低能耗和长维护周期使上述投资回报 (ROI) 成为可能。

半导体产业正推动照明行业向更好、更高效的方向发展。一款高级电源效率可达到90%左右。90% 的功率因数也是有可能实现的。

灯具的总体效率(即光引擎加电源)正成为关注焦点。《美国加州能源署的24 号令》便是测量从插座到净光输出效率的一个好例子。

LED 照明的应用也正在改变照明基础设施。以前在开和关之间切换的灯具现在可以自动变暗;以前只有白光的灯具现在会有其他颜色。用户开始注意发光的质量(即 CRI)。这些应用需要更多的半导体器件来实现上述高级功能。随着 LED 不断提高其发光输出和 CRI,控制灯具并与其通信的半导体技术将不断发展。

所有上述内容,均为 Databeans 在其最近《2009 年 6 月简报》中预测的市场增长推动力。非 LED 半导体需求将同 LED 需求一起增长。

结果是企业和家庭不仅实现了节能,还获得了更好的照明效果。

LED 的未来一片光明。LED 不仅会使灯具更加人性化(想一想灯具或者房间的色彩随音乐或当前的心情而变化)。此外,它们还会更加有效地为您的工作和私人空间提供照明。您认为 LED 的前途如何呢?

——Chris Link
能源业务开发经理