TI 科技委员会委员,RGES高级应用工程师 王毅
一.背景
DSL技术在过去的数年间得到了蓬勃的发展,但是随着市场的扩大,安装管理维护维修费用持续增加,尤其是人力成本昂贵的地区,迫切需要一种对客户端modem自动化管理,监控,配置,升级,诊断的技术。DSL论坛提出的TR069就是为了这个需求而拟定的。
二.协议层次
TR069 具体名字叫CPE广域网管理协议,网络运营商可以在局端通过ACS(自动配置服务器)远程对modem进行操作管理。协议中主要对下列功能作了定义:
对CPE进行远程参数配置管理
软件版本识别,升级及配置的备份,支持数字签名保证安全性
监控CPE状态和性能的统计,以及CPE主动上报状态改变
诊断线路连接性以及终端设备功能
TR069协议是在TCP/IP层之上,下面是TR069协议层次图:
Layer |
Description |
CPE/ACS Application |
分别运行于Modem以及ACS的远程管理协议上层应用软件。 |
RPC Methods (远程程序调用) |
TR069定义了一些指定的远程程序调用,例如,设置参数,读取参数,下载,删除添加对象等等,这些调用的定义中包括了对
modem操作的相关参数集的说明 |
SOAP(简单对象操作协议) |
包含于http post, http
reponse的SOAP,基于标准XML语法,包含远程程序调用的编码对modem进行远程管理 |
HTTP(超文本传输协议) |
Hypertext Transfer Protocol |
SSL/TLS(安全套件层
/传输层安全协议) |
安全协议。安全套件层SSL或者传输层安全协议TLS是TR069推荐但不是强制的协议层。事实上目前的ACS
都还没有实现此层 |
TCP/IP |
Transfer Control Protocol传输控制协议/Internet Protocol 网际协议 |
AAL5 |
ATM PVC |
ADSL物理层 |
|
中国信息产业部近几年的研究中也提出了中国的CPE远程管理标准,相对于TR069,目标一致,实现的方法不同,下面是此标准的协议层次图:
Layer |
Description |
Application |
分别运行于Modem以及服务器的远程管理协议上层应用软件。 |
SNMP(Simple Network
Management Protocol) |
简单网络管理协议 |
AAL5 |
HDLC |
ATM 适配层 |
高层数据链路层控制 |
ATM-PVC |
ADSL-EOC |
ATM PVC VPI=0; VCI=16利用专属的PVC传输
网络管理信息 |
ADSL层的嵌入附加通道(属于物理层) |
ADSL物理层 |
|
三.TR069与中国CPE远程管理标准主要差别
- 协议层:
TR069协议定义于TCP/IP协议之上,与物理传输层和数据链路层无关,只要终端有IP协议栈就可以支持.
中国CPE远程管理标准定义了两种模式,一种是snmp over PVC, 客户端和局端利用特定的PVC, VPI=0,
VCI=16进行远管通讯,这就要求客户端 一定要对ATM 协议进行支持,不支持ATM 的 终端无法实现,如vdsl modem; 另一种是snmp over
EOC, EOC是ADSL物理层帧格式的一种overhead通道,这种方式要求终端一定是adsl终端,不能支持vdsl,
hdsl等等.在这一点上,TR069可以涵盖整个DSL领域,而中国CPE远程管理标准基本上是针对市场上最庞大的ADSL终端.
- 操作前提:
TR069的操作需要一个IP层的连通作为前提,就是说从modem要ping到ACS. 以一个ADSL modem
PPP连接为例子,就要求modem有正确的PVC及封装, PPPOE用户名密码.
而中国CPE远程管理标准只需要adsl物理层连接成功,(PVC模式下还要求双方设置好缺省远程管理PVC,
VIP=0;VCI=16),这对故障维护,新用户开通有着很大的优势.
- 代码尺寸:
TR069是基于xml语法的SOAP协议,文本格式解析,代码尺寸冗余大; 而中国CPE远程管理标准基于snmp,二进制格式解析,代码尺寸冗余小.
DSL论坛当初可能是考虑协议的简易性,可扩充性,易读性,但是没有过多考虑代码尺寸对modem闪存,内存的影响,事实上在价格竞争激烈的今天,这也是一个重要因素.目前对TR069的支持会大量增加代码尺寸,给modem带来成本上的压力
- 支持的广泛性:
TR069作为DSL论坛提出的标准,得到了全球厂商的支持,目前虽然互联性问题还比较多,但是无论电信运营商还是设备厂商,芯片厂商都对此投入很多.
中国CPE远程管理标准目前只有国内的厂商支持
- 安全性:
TR069定义了可选的多种安全机制,防止对CPE和ACS交易的破坏,保证交易的机密性,允许多级别的认证:
a. 协议支持SSL/TLS安全机制,保证CPE和ACS传输的机密性,数据完整性和证书认证机制
b. HTTP层提供了可选择的基于共享安全的对CPE的认证方式
c. 支持数字签名
不过目前的ACS都还不支持这些可选的安全机制. 中国CPE远程管理标准架构于底层协议上,受到攻击的机会比较小,没有定义这样的安全机制.
- 互联性:
目前TR069 MODEM与不同厂家ACS互联性问题还比较严重. 这主要来源于不同厂家应用层不一致的实现,各家对标准细节上理解的差异.
各个厂家继续大力度投入于互联性的测试,提高. 相比起来,中国CPE远程管理标准的互联性,互操作性的路程更加任重道远,标准有待于进一步的细化.
TR069与中国CPE远程管理标准主要差别对照表
TR069 |
中国CPE远程管理标准 |
基于ip层以上的上层协议,可以广泛支持各类可以支持IP协议的终端,如 vdsl,
adsl |
基于底层协议,要求终端支持ATM PVC或者adsl EOC 通道 |
需要一个 IP 层上的有效连接 |
只要求adsl物理层建立连接 |
基于 xml 语法的 SOAP,文本格式,代码尺寸冗余大 |
基于snmp,二进制代码尺寸冗余小 |
国际标准,全球支持 |
中国标准,国内厂家支持 |
定义了可选的分级别的安全层,对不同要求的远程管理提供不同级别的安全(目前尚未有厂家支持) |
没有定义安全层 |
目前modem与不同厂家ACS的互通性还不是很好,需要在细节作进一步提高 |
目前互通性方面的工作还很艰巨,标准有待细化 |
|
参考文献:
- 《TR069》,2004年5月, ADSL FORUM
|