1. 公司简介
Softronics公司是一家基于WINDOWS、OS/2和DOS的PC通信软件的国际发行者和开发者。位于美国科罗拉多州一个高科技社会的Softronics公司,拥有一大批经验丰富的程序师和技术工程师,并和许多诸如IBM的公司以及许多诸如 Honeywell, General Electric, American Airlines and McDonnell Douglas的客户建立合作伙伴关系,这些使得Softronics公司持续、稳定地通信产业技术领域一直处于领先地位,时间长达10年之久。
2. 服务范围:
Softronics公司的主要产品有并口DSP嵌入式仿真器和PCI数据总线DSP嵌入式仿真器,它们可以支持TI公司的系列 DSP如320C2x/3x/4x/5xxx/6xxx等。调试软件使用TI HLL C Source Debugger 和TI公司的Code Composer Studio, 可扶持多DSP的并行调试,并且与PC机之间有ISA卡,PCI卡,100M以态网,并以并口方式连接,可调试的电缆长达两米。 Softronics公司可以为那些有能力使他们自己的通信软件产品投放市场的公司提供定制打包或独立标签的产品。这种定制打包或独立标签的包裹可以毫不迟延地准确递交相应货物。除去昂贵的研发所冒的险,就已经知道了该产品的工作了。这种独特的与Softronics公司的战略联盟可以帮你所需:对您的市场和技术都是非常适时的。
Softronics公司的研发能够订立契约为您的特殊应用进行程序化、用户化设计新的通讯模块或软件。请打电话给我们讨论你们的需求,因为我们的这种开发业务已经进行了十多年之久。Softronics公司的技术专家的意见能够为您提供许多创新的选择,而且我们及时的开发可以为您提供一种新型的产品,而此时您的竞争者甚至还没有意识到这将是一个很好的市场。
3. 联系方法
如果想要了解更多信息,请查询Softronics公司的网站: www.softronics.com
本地联系:北京旋极信息技术有限公司
电话:010-82883933,网址: www.watertek.com