1. 公司简介
Hperceptoin公司成立于1984年,是一家提供先进的工程软件的专业厂家,他们的软件同IBM PC相结合,功能强大. Hperceptoin生产一个基于TI的DSP硬件的图形化开发工具VAB。该产品完全兼容TI公司的DSP系列产品。可以根据不同 DSP产品选择不同的与之配套的开发工具。全面支持TI公司的TMS320C24x, TMS320C3x, TMS320C54x, TMS320C62x 和 TMS0C67x DSPs.
2. 服务范围
VAB开发工具可以把开发出的图形化的代码直接下载到DSP芯片中,所以对于DSP的应用开发很有好处。 其主要特点为:快速开发出产品,开发周期短;可以很大程度减少学习DSP硬件的时间和精力; 还包括了eXpressDSP的组建的一个向导; 通过模块化和自身的文件设计大大提高了系统的可维护性;可以通过DSP平台方便的进行移植;支持真正的组建设计,而且还支持eXpressDSP的组建设计;可以和TI的众多工具结合使用,例如:CCS,C编译器,和汇编器等;软件组建可以多次重复使用;还可进行DSP的升级使用,并向下兼容以前的产品或市场需要的产品。
3. 联系方法
如果想要了解更多信息,请查询Hperceptoin公司的网址是: www.hpersignal.com
本地联系:北京旋极信息技术有限公司,电话:010-82883933,网址: www.watertek.com