1.公司简介
Eonic为硬实时嵌入式数字信号处理器的应用程序开发提供硬件和软件解决方案(该应用程序使用高性能的DSP、FPGA、ASIC核心)。上海设有Eonic中国办事处,Eonic也与第三方 、自由咨询业者以及集成工程公司有着密切的关系。
2. 服务范围
DSP 系 统 设 计 服 务:
Eonic系统提供完整DSP 系统设计服务包括咨询 、设计 、系统集成、以及维护 ,以导致一个更快的市场反应周期以及更可靠的系统 。咨询服务包括关于系统构造、工具以及汇编程序的研究,忠告以及支持,还可以交付可行性报告以及危险评估报告 。设计服务包括检查该设计参数,设计该系统构造 ,推荐接口以及评估系统性能。如果需要还可以交付一个硬件和软件原型系统。硬件/软件集成以及开发服务包括对输入 / 输出硬件以及驱动器图形用户接口(GUI)以及插件板支撑软件包(BSP)的开发,验证以及最佳化,这将最终引出这种应用对应的集成系统解决方案。Eonic负责提供包括技术支持 、 提供最新型的软硬件升级和推荐系统性能改进在内的产品维护 。
基于芯片的系统 (SoC)
对于ASIC或消费者典型设计,Eonic公司能指派它在DSP开发者之家的合作者来完成。在DSP开发者之家内,可获得的资源盖从特殊的尖端模拟数字ASIC设计到快会腾飞的制造业以及包装业。Eonic公司在收集该资源的关键技术 来满足应用要求方面是您的合作者。
3. 实际应用
DSP是用来处理复杂任务的高速处理器。这些应用包括图像处理(机器视觉系统)、音频处理、数据采集、仿真、雷达以及声纳 、智能控制 。这些应用被用于许多领域 ,例如电信、医疗、工业、交通、运输和电子消费品 。 Virtuoso - 嵌入式 DSP系统的实时操作系统 RTOS 以及集成的开发环境 IDE Virtuoso是硬实时应用软件的集成开发环境。Virtuoso对于多种多样的计划安排支持多任务工作方式。它还 提供一组种类齐全的开发工具 ,包括项目管理器以及可视化调试工具 。减少开发时间 相同的Virtuoso开发环境被用于所有的处理器以及平台。这一特性允许用户在任何硬件可用之前通过使用 Virtuoso Windows NT 模拟器开始开发工作。这种应用能因此平滑过渡到商用硬件或自己设计的硬件,而不必学习新的工具。处理器的独立性 / 完整的可扩展能力Virtuoso实时操作系统允许设计人员写这种应用程序而不必关心在该系统中的处理器的编号或类型。 Virtuoso 的虚拟单处理器(VSP)程序设计型号是专用于多处理器DSP的应用程序,并且支持由不同成分形成的目标机 。程序开发者将应用程序写为源代码来运行于单个处理器上而不要考虑该设计系统的体系结构。因 为Virtuoso 的分散语义学所以应用程序可以被清晰地划分为多个处理器 。资源开销低 / 微小的运行内核这种应用程序是通过特定的SoftStealth内核技术将内存的使用减到最少的同时获得最佳的性能来克服在DSP 和ASIC核心应用程序中的使用商用RTOS所带来的最大的障碍。由于Virtuoso是分层堆积的体系结构并且 拥有SoftStealth技术,它只产生一个2—3K字的运行内核 。
Atlas用于通用的数字信号计算机,用于高可靠性DSP系统的快速制作样机、开发和应用。该Atlas QuickStart 计算机包括需要用来实际的DSP系统开发的所有硬件和软件,它允许在目标硬件可用之前开始软件开发。Atlas 提供可扩展的计算能力和输入 / 输出口,内置的、高可靠性的、均衡的通信体系结构 。
QuickStart DSP 对于集成的软件& 硬件解决办法的开发Atlas将模块化、稳定的硬件平台和可扩展的Virtuoso 实时操作系统和开发软件集成在一起。打开软件包,选 择输入 / 输出模块然后马上开始软件开发工作,节省了数月的开发时间。并行处理硬件配置当软件开发工作正在进展的时候, 处理器和系统体系结构是选定的,一旦开发工作完成,你只须重新架构 该输入 / 输出路径,重编译用于该选定目标的处理器而后你已准备好运行 。用于运行的可扩展的计算能力应用可以在源代码没有变化的前提下,任何其他与 Virtuoso兼容的平台上运行。通过使用 Atlas 作为 最终产品, 90%的制造和测试活动可以被省去。robust 19" Atlas计算机可以包含最大达七个插件板,它给用户在单个Compact PCI底板上14个 DSPs 的处理能力。当Atlas计算机使用链接电缆连接在一起,可以获得实际上 无限的处理能力 。用于应用程序的最大的计算能力在不匹配于惯例的设计速率下,点到点的数据传输意味着将从处理器中获得最大的性能 。
Atlas QuickStart 配置
4. 联系方式
中国销售与技术支持
联 系 人: | Pascal Coppens |
电子邮件: | Pascal.Coppens@eonic.com and Support.China@eonic.com |
电 话: | +86-21-62360700 |
传 真: | +86-21-62360706 |
地 址: | 中 国 上 海 市 延 安 西 路2299 号 世 贸 商 城11/F C60~C66 比利时法兰德斯州贸易促进会上海办事处 |
邮 编: | 200336 |
网 址: | http://www.eonic.com |