|
欢迎阅读 TI HealthTech 电子新闻。 该新闻简报将取代 TI 医疗电子新闻。 您可在下文中找到有关最新医疗保健应用半导体组件的新闻和信息。 要管理您的新闻简报订阅,请单击此处。 有关 TI HealthTech 的更多信息,请访问 www.ti.com/healthtech。
|
|
|
|
特色产品 |
|
|
ADS1299: 低噪声 8 通道 24 位模拟前端,适用于 EEG ADS1299 是一款低噪声、多通道、同步采样、24 位、三角积分模数转换器 (ADC),此转换器具有内置的可编程增益放大器 (PGA)、内部基准、和一个板载振荡器。 ADS1299 组装有脑电图 (EEG) 应用所需的所有常用特性。 凭借其高度的集成性及和出色的性能,ADS1299 能够在大幅缩小尺寸、降低功耗与整体成本的同时,创建可扩展医疗仪表系统。
|
|
|
|
ADS1298: 具有集成 ECG 前端的 8 通道 24 位模数转换器 ADS1294/6/8/4R/6R/8R 是多通道,同步采样,24位,三角积分(ΔΣ)模数转换器(ADC)系列产品,此产品具有内置的可编程增益放大器(PGA),内部基准,和一个板载振荡器。 ADS1294/6/8/4R/6R/8R 包含了心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 等医疗应用所需的所有常见功能。 借助于其高水平的集成和出色的性能,ADS1294/6/8/4R/6R/8R系列产品可以用大大减小的尺寸,功率,和总体成本来开发可扩展的医疗仪器。
|
|
|
|
ADS1198 8 通道 16 位模数转换器,附带集成式 ECG 前端 ADS1194/6/8是多通道同步采样16位 Δ-Σ 模数转换器(ADC)系列产品,此产品具有内置可编程增益放大器 (PGA),内部参考以及板载振荡器。 ADS1194/6/8在每通道上有一个灵活输入复用器,此复用器可独立连接至用于测试,温度,和持续断线检测的内部生成信号。 此外,可选择输入通道的任一配置生成右腿驱动 (RLD) 输出信号。 ADS1194/6/8 工作数据速率高达 8kSPS,支持软件步速检测实施。 可通过上拉/下拉电阻器或激磁电流源极/汲极为该器件内部实施持续断线检测。 三个集成式放大器组合即可形成标准 12 导联医疗心电图 (ECG) 所需的威尔逊中心终端 (WCT) 和戈德伯格终端 (GCT)。
|
|
|
|
ADS1293: 低功耗 3 通道 24 位模拟前端,适用于 ECG ADS1293 包含了便携式低功耗医疗、体育和健身心电图 (ECG) 应用所需的所有常见功能。 凭借高水平的集成性和出色的性能,ADS1293 能够在大幅缩小尺寸、降低功耗与整体成本的同时,创建可扩展医疗仪器系统。 ADS1293 包含三个高分辨率通道,最高工作速率可达 25.6ksps。 每个通道都可以针对特定的采样率和带宽进行单独编程,从而使用户能够优化配置以提高性能并降低功耗。 所有输入引脚中都包含一个 EMI 滤波器,可通过灵活路由交换机路由到任一通道。 灵活路由还能实现独立的导联断线检测、右腿驱动,同时无需从外部重新连接引线即可生成威尔逊/戈德伯格参考终端。 第四通道可用于检测未利用数字速度检测的应用中的外部模拟速度。
|
|
|
|
ADS1220: 低功耗、低噪声 24 位模数转换器,适用于小型信号传感器 ADS1220 中集成了大多数传感器类型(温度、压力、秤重及其他)所需的全部模拟前端,因而简化了总体模拟设计。 在 24 位分辨率下,ADS1220 包含 2 个差动或 4 个单端输入(通过一个非常灵活的输入多路复用器)、一个低噪声 PGA、两个可编程励磁电流源、一个内部基准、一个振荡器、一个低侧桥开关和一个精密温度传感器。 如此高度集成到单一封装中,使 ADS1220 成为最适合于在 24 位级别下进行热电偶、RTD、压力和秤重测量的解决方案。 ADS1220 包含有限的 SPI 命令和寄存器设置,因而简化了设计工作。 ADS1220 可以在电源电压低至 2.3V 的条件下工作,还能提供少于 0.5mW 的超低功耗,因此非常适合于便携式电池供电应用(例如,电池供电医疗仪器)。
|
|
|
|
Bluetooth® 低耗能 SensorTag 套件 TI 开发的 CC2541 蓝牙低功耗 SensorTag 套件最近荣膺 EE Times 评选的 2013 年度最佳开发套件以及 EDN 颁发的 ACE Awards 电子成就奖。这款产品旨在将蓝牙健康与健身应用开发的设计时间缩短到以小时计算。 这款套件提供可下载的 SensorTag 应用,且无需硬件或软件专业知识即可使用,因此消除了应用开发人员的障碍,使他们可以利用日益增多的基于蓝牙低耗能技术的智能手机和平板电脑。 此外,无线下载 (OTA) 功能可实现通过智能手机、平板电脑或 PC 等中心设备对 SensorTag 固件的快速更新。 紧跟 SensorTag 潮流! 现在从 TI 网上商店购买,只需 25 美元,就能拥有这款蓝牙低耗能 SensorTag!
|
|
|
|
OPA313 和 OPA314 系列 OPA313 和 OPA314 系列的运算放大器是新一代低成本、通用、微功耗运算放大器的代表。 这一系列的器件拥有轨至轨输入、极低噪声(OPA313 在 1 kHz 下为 25 nV/√Hz;OPA314 在 1kHz 下为 14 nV/√Hz)和低静态电流(OPA313 为 60µA;OPA314 为 150µA),因此非常适合于需要在成本与性能间达到良好平衡的各种电池供电应用。
|
|
|
|
专题视频 |
|
|
|
|
采用 ADS1293 的无线 ECG 演示
Amy 示范了一款远程心脏监护器演示,这款由电池供电的 3 通道无线 ECG 演示品采用了 ADS1293 全套低功耗集成模拟前端。 领略其如何轻松地连接到蓝牙 CC2541 器件,从而变为便捷式 ECG 应用。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特色培训 |
|
|
直面行业专家,交流最新技术,分享工具使用,尽在 TI 科技日 在 TI 科技日倾听专家见解,了解最新尖端技术,接受实际操作培训。 轻松赢得样片和打折的工具,以帮助您解决技术设计难题并加速您的产品上市时间。 参加在您附近城市举办的 TI 科技日,与设计工程师同行们交流:加利福尼亚州圣巴巴拉市,10 月 29 日;加利福尼亚州阿纳海姆市,10 月 30 日;加拿大多伦多市,11 月 7 日。 立即注册! 通过 Twitter (@TXInstruments) 和 Facebook 页面参与交谈,进一步了解 TI 科技日!
访问 www.ti.com/techdays 以了解世界各地科技日的完整列表。
|
|
|
|
其他资源 |
|
|
» 医疗成像应用指南 |
» 健康指南 |
» 健身指南 |
» TI E2E 支持社区 - 成像 |