作者:John Carpenter和Yogesh Ramadass,德州仪器 (TI)
近来,精密的电池供电型电子系统和自供电设备,在现有自主手持设备领域延伸出一些不同的应用。CMOS 处理技术和电路技术方面取得的巨大进步,降低了电路的功耗,使得新型自主供电系统成为可能。这些进步带来大量新兴应用,例如:无线微传感器网络、可穿戴医疗电子设备、工业及家庭自动化传感器和电子货架标签。理想情况下,这些系统都可以在没有电池的情况下正常工作。但是,当要求使用电池时,我们仍然需要尽力延长电池使用时间,这样系统便可在其寿命周期内无需更换电池。理解能量转换器工作原理以及如何使用它来提供能源,是达到上述目标的基本要求。
自供电系统要求有一个能量来源,以在其寿命周期内维持正常的工作。根据不同的能量来源,可将商用能量转换器分为如下四类:
1)光:太阳能电池由 p-n 晶体阵列组成,利用光伏效应工作。
2)热:利用热电组件采集环境热能。
3)振动:振动能量采集器通过电磁或者压电方法利用振动机械能,从而产生电能。
4)无线电波:无线电波能量采集方法使用定向解决方案时较为有效,但在使用环境能量时现实实现并无太多有用的功率。

表 1 显示了来自不同能量转换器的典型功率级别以及采集器的重要考虑因素。在一般情况下,大多数采集器都可以提供 ~10-50 µW/cm2 左右的平均功率。所获功率的大小与采集器面积有关,并严重依赖于采集器的可用空间。利用一个太阳能电池例子,我们可以描述出采集器的一些特性。太阳能电池可以建模为一个与二极管并联的电流源,如图 1 所示。分流电阻对漏电建模,而串联电阻对接触电池电阻建模。

图 1 光伏电池及其特性曲线的电气模型
当光线照在太阳能电池上时,电池产生一个流过输出端的电流 IPH。电池为开路时,该电流在输出端形成电压 VOC。在开路和短路两种极端情况之间,电池产生功率。图 1 中,红色曲线表示太阳能电池的电流对比电压特性。照度增加,短路电流增加,并对电池开路电压产生微弱影响。从太阳能电池获得的功率在某个特定的电压下达到最大,然后在该电压任意一端逐渐下降。这就是电池的最大功率点。它与入射光及其他环境因素有关,例如:温度等。由于其高阻抗特性,其他转换器都具有类似的最大功率点 (MPP) 特性。因此,如何选择一种电源管理解决方案,让其能够工作在 MPP 下,是我们需要考虑一个的关键因素。
热电发电机 (TEG) 用于采集环境热能,并根据塞贝克效应 Seebeck effect 「1」产生电压。热采集器的基本结构单元是热电耦。这种热电耦由一个 n 型材料组成,其与一个 p 型材料串联。当这种材料出现温差时,热开始从高温面流向低温面。热能使自由电子和空穴移动,并形成电势。常用热采集器由 p 和 n 掺杂碲化铋组成,原因是其具有优异的热属性。这种材料的一个 p-n 脚可在热冷面之间产生约 0.2 mV/K 温差。

图 2 热电堆阵列和简单的 TEG 电气模型
为了升高输出电压并获得更多的功率(参见图 2),我们将许多脚电串联和热并联,以形成一个能够产生约 25 mV/K 温差的热电堆。这种热能采集器可以建模为一个同电阻串联的电压源,其开路电压与温度差成比例关系。电阻来自于金属互连和芯块边缘的电阻。由此模型,我们可以很容易地知道,要想提取最大功能,就需要对阻抗进行控制,以匹配来自发电机的负载。热能采集器的一个重要方面是,它们周围需要一个正确的热流系统,以保持热通量以及良好的温差。如果 TEG 两面均允许达到热平衡,则电功率输出达到零。
采集环境机械能的一种普遍方法是利用压电组件。图 3 所示压电材料承受的输入振动,在器件中引起机械应变,之后转换为电荷。PE采集器的等效电路可以表示为一个机械弹簧质量系统,其与一个电气域联接。仔细观察器件的谐振频率,我们可以将整个电路变换为电气域[2]。这样,当受到正弦振动激励时,便可将压电组件建模为一个正弦电流源,其与电容 CP 和电阻 RP 并联。

图 3 某个质量及其电气建模加载的压电组件
另外,我们还可以利用电磁采集器来采集机械能,它通过磁场来利用动能产生电能。为了最大化功率输出,需要对采集器进行微调,让其达到应用环境的最佳谐振频率,并对整流阻抗进行调节以使其匹配2。相比压电采集器,这些器件的调节更加简单,很容易获得理想的功率输出。但是,这两种机械能转换器本身都具有谐振,并且工作频段较窄。
结论
总之,理解能量转换器的特性非常重要。只有理解了它们的特性,才能优化能量转换,制造出一种可行的能量采集系统。能量转换器电源管理的一些重要考虑因素包括能量源属性、能量转换器特性和电源管理性能。匹配电源管理解决方案以从转换器中获得最大输出功率并将其有效存储,要求我们深入地理解上述重要参数。它可以帮助我们开发出拥有最佳性能的能量采集系统,更好地服务于目标应用。
参考文献
1、塞贝克效应:http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect
2、《低功耗应用能量处理电路》,作者:Y. K. Ramadass,刊发于 2009 年麻省理工学院博士论文。
3、如欲了解 TI 能量采集解决方案的更多详情,敬请访问:www.ti.com/energyharvesting-ca。
|