作者:Nick Holland,德州仪器 (TI)
固态照明 (SSL) 也即发光二极管 (LED) 照明很明显将取代白炽灯和 FL/CFL 照明,其背后的推动力包括政府规定、高效率、长寿命以及环境问题。由于政府继续逐步淘汰白炽灯泡(例如,欧洲规定 2009 年年底开始禁用 100W 灯泡,2010 年年底开始禁用 75W 灯泡)。剩下的唯一选项便是含有微量汞的 CFL 灯泡和 LED 灯泡,但不幸的是,LED 灯泡的成本仍然远高于白炽灯或者 CFL。另外,LED 灯泡符合 RoHS(有害物质使用规定)规定,并且它不含汞或者其他有害物质——更有利于环境。
然而,这一目标的实现需由各大公司来推动,例如:IKEA宣布他们将首先逐步淘汰白炽灯泡,未来只供应 CFL 和 LED 灯泡。需要注意的另一点是 LED 的价格将会自己慢慢降下来,从而有效降低总 LED 灯泡价格。这样便让广大消费者能够使用更长寿命、更加有益环境的 LED 灯泡来取代其老旧的各种灯泡。由于 LED 灯泡更换速度的加快,我们可以预见未来在这些灯泡中将会内置更多的特性,其会改变我们日常生活中使用灯具的方式。由于钨丝的发热和冷却,传统的白炽灯泡基本都有一种特有的相关色温 (CCT)。使用亮度调节器的情况下,这种 CCT 在深度亮度调节时呈现橘红色,而在满功率(无亮度调节)时为亮白色,其在这两种色温之间变化。使用 LED 时,可以让不同类型的彩色 LED 组合发出彩色的光,来提供与白炽灯泡相似的 CCT,或者如图 1 所示的任何 CIE 1931 色度图色彩。另外,我们还可以增加许多特性,例如:用于调节、分组和改变这些灯泡光输出颜色的远程/无线控制——而这还仅仅只是初级应用。

图 1 CIE 1931 色度图:黑色曲线反映使用钨丝的灯泡
受益于 LED 照明设备的不仅仅是家居市场。根据 2008 年美国能源部 (United States Department of Energy)撰写的一份报告,如果全部的美国零售商都改用 LED 系统来为冷藏陈列柜提供照明,“……可以节省 25.4 亿千瓦时的电。这相当于节省了 273.8 TBtu 的能源,其等于四座大型火力发电站一年的用煤量,或者两百多万个家庭一年的用电量。”改用 LED 照明的趋势已经持续有一段时间了,许多大型的零售公司都正在逐渐采用 LED 照明,例如:沃尔玛2009 年 12 月宣布在 650 家店面中用 LED 替换陶瓷金属卤化物灯;在 2010 底以前,500 多家店面的展示柜都改用 LED 照明,以期达到每年省电 1600 万千瓦小时的目标。位于波多黎各的 SuperMax 正在用 LED 型照明技术,替换其所有的商店照明。Nualight最近发布的白皮书显示,荧光灯照明让一些如冷藏设备等应用的功耗增加约 25%-50%,包括展示柜、冷藏柜、冷藏库和自动饮料出售机等。实际上,LED 照明是这些低温型展示设备的理想选择,因为相比之下 LED 产生的热量非常小。因此,它们消耗非常少的能源便可提供相同甚至更好的照明,同时对压缩机没有明显的影响,无需过多地对制冷机组进行散热处理。另外,在食品冷冻冷藏过程中使用 LED 照明,还消除了因荧光灯泡破损产生汞污染的潜在危险。LED 颜色可以根据展示的类型进行调整匹配,而 LED 的寿命远远超出了冷藏柜。早在 2008 年,Naulight 便同Tesco 签订了一份合同,负责改造其爱尔兰商店中的 115 家,并已经改造了其在英国的商店以及其 Tesco 美国店 Freshandeasy。在英国,Sainsbury's已经在其全部英国商店的15000多个冷藏展示柜中安装使用了 LED 照明系统。
另外,户外和基础设施市场也正从传统照明设备 LPS、HPS 和水银蒸汽,向 LED 型照明解决方案的转移。LED 拥有诸多的优势,例如:亮度可调节性、瞬时导通(没有达到最大亮度输出的预热时间)以及低维护。在世界各地都在进行着许多创新试点,对停车场照明、路灯和交通信号灯进行升级。在美国政府经济刺激资金的帮助下,一些城市已经在 2009 年安装了 LED 路灯,还有其他几十个城市也在计划之中。至少有 30 个城市已经提出超过 1.04 亿美元的联邦经济刺激资金拨付申请,以帮助它们实施上述照明升级。2009 年,欧盟委员会便通过了一项规定,旨在有效地逐步淘汰传统的办公、工业和街道照明灯具,这在 2012 年将会产生巨大的影响,其具体内容如下:
- 2010:逐步淘汰晕磷酸盐荧光灯管
- 2012:逐步淘汰T12 荧光 (FL) 灯管
- 2012:逐步淘汰高压钠灯 (HPS) 标准质量灯(仅E27/ E40/ PGZ12受影响)
- 2012:逐步淘汰低效率的金属卤化物 (MH) 灯(仅E27/E40/PGZ12受影响)。
欧洲的目标是到 2020 年能源消耗减少 20%,欧盟委员会2011 年 2 月宣布了一项计划,旨在筹集 1 千万欧元实施两到三个主要的大型项目,示范 LED 照明在光线质量、低能耗、低总运行成本以及用户接受度方面的诸多好处。
在推动采用如 LED 等更高效照明设备过程中,各国政府都在发挥其积极的作用,与此同时,如果我们真的想要加快 LED 照明在普通照明市场的推广应用,我们需要实现三个重要的技术突破。
首先,需要降低驱动器的成本,才能实现在普通照明市场 LED 灯泡和灯具的大众消费。许多 LED 芯片和电源 IC 供应商都正在研究如何通过新技术或者改良技术,一点一点地降低其 LED 芯片或者驱动器 IC 的成本,目的是以更低的价格提供更高的功效(更高的流明/瓦)。
其次,需要开发出能够同目前安装的电源基础设施无缝连接的 LED 驱动器。我们在使用“可调光”LED 灯泡时已经碰到过这种问题,LED 灯泡需要正确地同断相调光器一起工作,例如:前沿(基于 TRIAC)及后沿调光器(基于晶体管)、数字调光器和运动传感器。MR16 型 LED 灯泡需要与目前安装使用的磁性电子变压器兼容(调光),同时还要与功耗低于传统卤素 MR16 灯泡的 LED 灯泡兼容。在保持灯泡本身高效率的同时,还要满足电子变压器 (eTransformer) 最低功耗要求,存在相当大的挑战。
最后,相比同类的白炽灯和 CLF 产品,LED 拥有非常高的灵活性。但是,需要发展 LED 照明智能控制技术,以便真正地将这种技术的价值最大化。它的范围涵盖家用或办公用 LED 灯泡的智能调光,其根据进入房间光线的多少来调节亮度,或者根据时段(黎明、粉尘、夜晚)来改变路灯的亮度。另外,LED 还有一个优势即瞬时开启的能力,因此,相比目前使用的体育场馆照明等设备,其没有“加热”时间要求。
TI 致力于为这一重要成长市场提供服务。例如,TI 有一个业务部门,专门负责普通照明市场的 LED 照明业务。TI 及其竞争对手共同面临的主要挑战是,这一市场仍处于起步阶段,因此充满了躁动和混乱,且不断地变化着。这个市场现在存在的一个主要问题是,世界各个地区的要求都或多或少地不同,例如:输入电压、功率因数、电磁干扰 (EMI)、额定标准、成本等等。这就意味着,作为电源控制器和转换器IC的制造厂商,我们很难达到理论规模经济效益,因为这个工业根本不可能实际开发出真正的通用 LED 灯泡(至少在短期内不可能)。但是,随着一些传统的竞争对手以及许多新进入这个行业的参与者,都一起加入到 LED 照明产业中来,竞争变得非常激烈,而这种状况也会加速针对这一市场的新型解决方案产品的出现。
这种激烈竞争带来市场的好处是创新的出现和成本的降低,而这正是推动这一新兴市场发展的两个关键因素。在这个市场统一以前,竞争的胜出者将会是那些找到并投资正确细分市场的企业,并且最终将会只有几家大型企业主导这个市场。TI 专注于那些为 LED 照明量身定做的产品开发工作,这些产品同时还拥有高度的灵活性,可以快速地适应各种 LED 照明细分市场要求的变化。这个市场仍然处于早期尝试应用阶段,在未来两到三年时间内其将会出现爆炸式的增长。TI 目前正在开发的产品以及正在实施的产能投入,将会让TI成为这个令人兴奋不已且不断增长的市场的领跑者。它可以确保 TI 的广大客户在 LED 照明市场竞争中取得成功。
参考文献
- 《IKEA 宣布自 2010 年 8 月 1 日起在所有美国 IKEA 商店逐步淘汰白炽灯照明》 IKEA, 2010年6月15日。
- 《壁橱照明应用中发光二极管的节能估算》, Navigant 咨询公司,2008 年 9 月。
- 《沃尔玛 LED 照明 650 店计划》,《relumination》,2010年11月12日。
- 《500店LED改造节能计划》,《环境与能源管理通讯》,2010年4月13日。
- 《波多黎各SuperMax食杂店LED灯管照明改造Redbird LED》,《LED改造》, 2010年2月24日。
- 《照亮通向绿色零售业的道路:数字照明研究报告》,《Nualight》,2008年。
- 《Tesco英国LED照明改造参考》,《Naulight》,2011年2月10日。
- 《Sainsbury和Tesco冷藏库LED照明改造案例》,NACS®,《Insight》,《全球便利店热点新闻》,2009年4月。
- 《越来越的城市借助经济刺激计划升级安装LED路灯》,《今日美国》,2009年3月3日。
- 《UE照明禁令》, 《HiTEC LED照明专家》。
- 《欧盟能源效率政策》,建筑节能研究所。
- 《欧洲提议实施固态照明试点项目》,《LED杂志》,2011年3月16日。
如欲了解关于 TI LED 解决方案的更多详情,敬请访问:
www.ti.com.cn/ww/lighting/index.htm
作者简介

Nick Holland 现任 TI德国夫里新市照明电源产品部战略市场营销经理。Nick 毕业于英国布里斯托尔大学(University of Bristol),获电子工程硕士学位。他于 1996 年加盟 TI,并在欧洲多个地区任职。此前,Nick 负责 TI 位于得克萨斯州达拉斯的高性能模拟音频和成像产品市场营销业务。
|