• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • CAN 转 I2C 桥接器

    • ZHCADN5 January   2024 MSPM0G3507

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • CAN 转 I2C 桥接器
  1.   1
  2.   2
  3. 重要声明
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
Subsystem Design

CAN 转 I2C 桥接器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

设计说明

该子系统演示了如何构建 CAN-I2C 桥接器。CAN-I2C 桥接器使器件能够在一个接口上发送/接收信息,并在另一个接口上接收/发送信息 下载该示例的代码。这里提供了两个示例代码,以支持 I2C 分别在控制器模式或目标模式下工作。

图 1-1 显示了该子系统的功能图。请注意,这里为 IO 中断添加了一条线路,以实现从 I2C 目标到 I2C 控制器的消息传输。

GUID-C01FCEF4-8B6E-4687-9F49-DFC63F9668C0-low.svg图 1-1 子系统功能方框图

所需外设

此应用需要 CANFD 和 I2C。

表 1-1 所需外设
子块功能 外设使用 说明
CAN 接口 (1x) CANFD 在代码中称为 MCAN0_INST
I2C 接口 (1 个)I2C 在代码中称为 I2C_INST

兼容器件

根据表 1-1 中的要求,该示例与表 1-2 中的器件兼容。相应的 EVM 可用于原型设计。

表 1-2 兼容器件
兼容器件 EVM
MSPM0G35xx LP-MSPM0G3507

设计步骤

  1. 确定 CAN 接口的基本设置,包括 CAN 模式、位时序、消息 RAM 配置等。考虑应用中哪些设置是固定的,哪些设置已更改。在示例代码中,CANFD 的仲裁速率为 250kbit/s,数据速率为 2Mbit/s。
    1. CAN-FD 外设的主要特性包括:
      1. 具有 ECC 的专用 1KB 消息 SRAM
      2. 可配置的发送 FIFO、发送队列和事件 FIFO(最多 32 个元素)
      3. 多达 32 个专用发送缓冲器和 64 个专用接收缓冲器。两个可配置的接收 FIFO(每个 FIFO 最多 64 个元素)
      4. 多达 128 个滤波器元素
    2. 如果启用 CANFD 模式:
      1. 完全支持 64 字节 CAN-FD 帧
      2. 高达 8Mbit/s 比特率
    3. 如果禁用 CANFD 模式:
      1. 完全支持 8 字节传统 CAN 帧
      2. 高达 1Mbit/s 比特率
  2. 确定 CAN 帧,包括数据长度、比特率切换、标识符和数据等。考虑应用中哪些部分是固定的,哪些部分需要更改。在示例代码中,标识符、数据长度和数据在不同帧中可能会发生变化,而其他项则固定不变。请注意,如果需要协议通信,用户需要修改代码。
    /**
     *  @brief  Structure for MCAN Rx Buffer element.
     */
    typedef struct {
        /*! Identifier */
        uint32_t id;
        /*! Remote Transmission Request
         *   0 = Received frame is a data frame
         *   1 = Received frame is a remote frame
         */
        uint32_t rtr;
        /*! Extended Identifier
         *   0 = 11-bit standard identifier
         *   1 = 29-bit extended identifier
         */
        uint32_t xtd;
        /*! Error State Indicator
         *   0 = Transmitting node is error active
         *   1 = Transmitting node is error passive
         */
        uint32_t esi;
        /*! Rx Timestamp */
        uint32_t rxts;
        /*! Data Length Code
         *   0-8  = CAN + CAN FD: received frame has 0-8 data bytes
         *   9-15 = CAN: received frame has 8 data bytes
         *   9-15 = CAN FD: received frame has 12/16/20/24/32/48/64 data bytes
         */
        uint32_t dlc;
        /*! Bit Rat Switching
         *   0 = Frame received without bit rate switching
         *   1 = Frame received with bit rate switching
         */
        uint32_t brs;
        /*! FD Format
         *   0 = Standard frame format
         *   1 = CAN FD frame format (new DLC-coding and CRC)
         */
        uint32_t fdf;
        /*! Filter Index */
        uint32_t fidx;
        /*! Accepted Non-matching Frame
         *   0 = Received frame matching filter index FIDX
         *   1 = Received frame did not match any Rx filter element
         */
        uint32_t anmf;
        /*! Data bytes.
         *   Only first dlc number of bytes are valid.
         */
        uint16_t data[DL_MCAN_MAX_PAYLOAD_BYTES];
    } DL_MCAN_RxBufElement;
  3. 确定 I2C 接口的基本设置,包括 I2C 模式、总线速度、目标地址、FIFO 等。考虑应用中哪些设置是固定的,哪些设置已更改。一个示例代码用于总线速度为 400kHz 的 I2C 控制器,另一个示例代码用于地址为 0x48 的 I2C 目标器件。
    1. I2C 外设的主要特性包括:
      1. 可配置为控制器或目标,比特率高达 1Mbps
      2. 用于接收和发送的独立 8 字节 FIFO
      3. 双目标地址功能,干扰抑制
      4. 针对 DMA 的独立控制器和目标中断生成以及硬件支持
      5. 具有仲裁、时钟同步和多控制器支持的控制器运行
  4. 确定 I2C 消息格式。通常,I2C 以字节为单位传输。为了实现高级别通信,用户可以通过软件实现帧通信。用户还可以根据需要引入特定的通信协议。在示例代码中,消息格式为 < 55 AA ID1 ID2 ID3 ID4 Length Data1 Data2 ...>。用户可以采用相同的格式通过 I2C 发送数据。55 AA 是标头。ID 区域为 4 字节。长度区域为 1 字节,表示数据长度。请注意,如果用户需要修改 I2C 数据包格式,则还需要修改帧采集和解析代码。
    表 1-3 I2C 数据包格式
    标头 地址 数据长度 数据
    0x55 0xAA 4 字节 1 字节 (数据长度)字节
  5. 确定桥接器结构,包括需要转换哪些消息,如何转换消息等。
    1. 考虑桥接器是单向还是双向。通常每个接口都有两个功能:接收和发送。考虑是否只需要包含部分功能(如 I2C 接收和 CAN 发送)。在示例代码中,CAN-I2C 桥接器是双向结构。由于 I2C 目标器件的接收和发送由 I2C 控制器控制,因此 I2C 目标器件无法启动到 I2C 控制器的传输。为了实现从目标到控制器的通信,该设计中增加了一条线路。目标器件的 IO 下拉会通知控制器要发送信息。
    2. 考虑要转换哪些信息以及相应的载体(变量、FIFO)。在示例代码中,标识符、数据和数据长度从一个接口转换到另一接口。代码中定义了两个 FIFO,如图 1-2 所示。
      GUID-8961F6B9-8D81-4384-B7AF-676CA8F1F6A7-low.svg图 1-2 桥接器结构
  6. (可选)考虑优先级设计、拥塞情况、错误处理等。

设计注意事项

  1. 考虑应用中的信息流,确定各个接口需要接收或发送的信息和需要遵循的协议,并设计合适的信息传输载体来连接不同的接口。
  2. 建议先单独测试接口,然后再实现整体桥接器功能。此外,还要考虑异常情况的处理,如通讯故障、过载、帧格式错误等。
  3. 建议通过中断来实现接口功能,以确保及时通信。在示例代码中,接口功能通常在发生中断时实现,在 main() 函数中完成信息传递。

软件流程图

图 1-3 所示为 CAN-I2C 桥接器 的代码流程图,其中说明了如何在一个接口中接收消息并在另一个接口中发送消息。CAN-I2C 桥接器 可以分为四个独立的任务:从 I2C 接收、从 CAN 接收、通过 CAN 发送、通过 I2C 发送。两个 FIFO 实现双向消息传输和消息缓存。

请注意,I2C 是 I2C 控制器控制发送和接收的一种通信方法。通常,I2C 目标器件无法发起通信。对于 I2C 目标到控制器通信,I2C 目标器件可以在需要发送消息时下拉 IO,如 图 1-3 中所示。当检测到 IO 为低电平时,I2C 控制器可以在 IO 中断中启动 I2C 读取命令,如图 1-4 所示。在该演示中,可以将 I2C 配置为 I2C 目标或控制器。

GUID-1E17CE84-80AE-41C4-AE44-60CE3270FA61-low.svg图 1-3 CAN-I2C(I2C 控制器)桥接器的应用软件流程图
GUID-0C2AE72D-87FE-4601-8514-B7E7717993D2-low.svg图 1-4 CAN-I2C(I2C 目标)桥接器的应用软件流程图

器件配置

该应用利用 TI 系统配置工具 (SysConfig) 图形界面为 CAN 和 I2C 生成配置代码。使用图形界面配置器件外设可简化应用原型设计过程。

图 1-3 中所述流程的代码可在图 1-5 所示的示例代码文件中找到。

GUID-979B8EDE-21A9-41CA-9514-B80F1A0CBD7B-low.png图 1-5 文件结构

应用代码

以下代码片段显示了修改接口功能的位置。表中的函数被分类到不同的文件中。I2C 接收和发送函数包含在 bridge_i2c.c 和 bridge_i2c.h 中。CAN 接收和发送函数包含在 bridge_can.c 和 bridge_can.h 中。FIFO 元素结构在 user_define.h 中定义。

用户可以通过文件轻松分离函数。例如,如果只需要 I2C 函数,用户可以保留 bridge_i2c.c 和 bridge_i2c.h 以调用相应函数。

有关外设的基本配置,请参阅 MSPM0 SDK 和 DriverLib 文档。

表 1-4 函数和说明
任务 函数 说明 位置
I2C 接收 readI2CRxMsg_controller() 向从器件发送读取请求(仅限 I2C 主器件)

bridge_i2c.c

bridge_i2c.h
getI2CRxMsg_controller() 获取接收到的 I2C 消息(仅限 I2C 主器件)
getI2CRxMsg_target() 获取接收到的 I2C 消息(仅限 I2C 从器件)
processI2cRxMsg() 转换接收到的 I2C 消息格式,并存储到 gI2C_RX_Element 中
I2C 发送 processI2cTxMsg() 转换要通过 I2C 发送的 gI2C_TX_Element 格式
sendI2CTxMsg_controller() 通过 I2C 发送消息(仅限 I2C 主器件)
sendI2CTxMsg_target() 通过 I2C 发送消息(仅限 I2C 从器件)
CAN 接收 getCANRxMsg() 获取接收到的 CAN 消息

bridge_can.c

bridge_can.h

processCANRxMsg() 转换接收到的 CAN 消息格式,并将消息存储到 gCAN_RX_Element 中
CAN 发送 processCANTxMsg() 转换要通过 CAN 发送的 gCAN_TX_Element 格式
sendCANTxMsg() 通过 CAN 发送消息

Custom_Element 结构在 user_define.h 中定义。Custom_Element 是 FIFO 元素、I2C/CAN 发送的输出元素和 I2C/CAN 接收的输入元素的结构。用户可以根据需要修改结构。

typedef struct {
    /*! Identifier */
    uint32_t id;
    /*! Data Length Code*/
    uint32_t dlc;
    /*! Data bytes*/
    uint16_t data[64];
} Custom_Element;

对于 FIFO,它有 2 个全局变量。有 6 个全局变量用于跟踪 FIFO。

Custom_Element ItoC_FIFO[ItoC_FIFO_SIZE];
Custom_Element C2I_FIFO[C2I_FIFO_SIZE];
uint16_t ItoC_in = 0;
uint16_t ItoC_out = 0;
uint16_t ItoC_count = 0;
uint16_t C2I_in = 0;
uint16_t C2I_out = 0;
uint16_t C2I_count = 0;

结果

通过使用 CAN 分析仪,用户可以在 CAN 侧发送和接收消息。作为演示,可以将两个 LaunchPad 用作两个 CAN-I2C 桥接器(一个 I2C 主器件和一个 I2C 从器件)以形成一个环路。当 CAN 分析仪通过主器件 LaunchPad 发送 CAN 消息时,它可以从从器件 LaunchPad 接收 CAN 消息。

GUID-CBA90777-36D6-4911-84A4-8959AC5A61FB-low.png图 1-6 演示
GUID-20AB64D7-A5D1-4C63-877E-04CD496A65E5-low.png图 1-7 CAN 分析仪针对演示发送和接收的消息
GUID-DDB1DA0F-8C28-4969-9174-56A0EF3F02EB-low.png图 1-8 逻辑分析仪的 PC 终端程序

其他资源

  • 德州仪器 (TI),下载 MSPM0 SDK
  • 德州仪器 (TI),详细了解 SysConfig
  • 德州仪器 (TI),MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册
  • 德州仪器 (TI),MSPM0G LaunchPad 开发套件
  • 德州仪器 (TI),MSPM0 CAN Academy
  • 德州仪器 (TI),MSPM0 I2C Academy

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE

邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122

Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale