ZHCACH6 march 2023 LMX2820
AFE7950 等现有的射频 (RF) 采样收发器可在高达 X 带 (12GHz) 的频率下运行。要在整个 K 带(12GHz 至 40GHz)下运行需修改设计。一种方法是使用直接转换调制器和解调器将基带信号直接与 K 带频率进行混合。另一种方法是将射频采样收发器用作超外差架构中的高频中频 (IF) 级,其中 IF 频率向上或向下混频至所需的 K 带。这两种设计都需要高频、低相位噪声合成器作为混频器的 LO 源。
图 1 展示了一个典型的超外差收发器架构,此架构使用适合于在 K 带运行的射频采样数据转换器。数据转换器输出或输入可在 X 带频率范围内运行。混频级可转换为 K 带频率或从 K 带频率转换。方程式 1 根据所需的射频频带和所需的 IF 频率确定 LO 频率。
LMX2820 射频合成器本身支持高达 22GHz 的运行频率。该范围直接支持 Ku 频带(12GHz 至 18GHz)。为了支持 K 频带(18GHz 至 27GHz)和 Ka 频带(26.5GHz 至 40GHz),有时需要更高的频率,具体取决于 IF 频率选择。图 2 展示了在三种不同 IF 频率下 LO 频率与射频频带的函数关系图:0Hz (ZIF)、4GHz 和 8GHz。对于要求 LO 超过 LMX2820 22GHz 阈值的 IF 频率和射频频带频率组合,级联外部倍频器可充分扩展输出频率。
图 2 LMX2820 外部倍频器的阈值LMX2820 中的内部压控振荡器 (VCO) 支持 5.65GHz 至 11.3GHz 的范围。内部分频器会产生较低的频率。集成倍频器可生成高达 22.6GHz 的更高频率。外部倍频器可将频率扩展到 40GHz 以上。
此分析使用 MACOM® XX1000-QT 有源倍频器。该器件的工作频率高达 45GHz,并包含一个输出放大器,可将信号提高到 10dBm 以上,这足以用作混频器 LO。
目标频率为 26.4GHz。这对于许多主流的 Ka 频带应用来说都是理想的选择。对于该频率选择,LM2820 中的基本 VCO 频率为 6.6GHz。启用内部倍频器后,输出频率为 13.2GHz。该频率通过外部倍频器达到 26.4GHz。
与任何乘法器或倍频器一样,基频不会完全抑制。由于这种方法本质上是“乘以 4”运算,因此应该会观察到基波和二次谐波的残留。为了实现出色运行,应在输出信号周围提供一些滤波,以在次谐波感染混频器之前消除次谐波。
图 3 展示了设计设置方框图。LMX2820 的参考频率为 100MHz,由 Rohde SMA100B 信号发生器生成。内部基准倍频器可创建 200MHz 的 PFD 频率。通过 N 分频器设置 33,将内部 LMX2820 VCO 调谐至 6.6GHz。
LMX2820 锁相环 (PLL) 正确锁定后,器件会直接输出频率,将频率分频或将频率提高 2 倍。启用乘法器后,输出频率为 13.2GHz。该频率注入外部倍频器以生成 26.4GHz。
图 4 展示了三种频率的相位噪声性能:6.6GHz 时的基频、13.2GHz 时的内部双倍频、26.4GHz 时的外部双倍频。26.4GHz 时的输出功率刚刚超过 11dBm,这是混频器 LO 级别的适当范围。该图还展示了理想情况下 (20 × log(N)) 乘以 4 的基频。实际测量值与理想情况一致,但在高频偏移时本底噪声仅略有增加。
图 4 相位噪声图次谐波会使混合操作失真,并在输出端产生不必要的杂散。表 1 显示了该设置的次谐波杂散性能。
| 音调 | 频率 | 电源 |
|---|---|---|
| 所需音调 | 26.4 GHz | 11.3dBm |
| 1/2 HD | 13.2 GHz | -17dBc |
| 1/4 HD | 6.6 GHz | -58dBc |
半谐波仅为 –17dBc。在所需音调的高输出功率下,半谐波绝对功率约为 –6dBm。此级别有时可能足够高,足以导致问题,需要进行一些滤波以消除威胁。四分之一谐波小于 –40dBm;预计该音调足够低,不会引起任何不必要的问题。
对于半谐波杂散电平过高的情况,在输出端引入高通(或带通)滤波器以抑制信号;但是,在 26GHz 下创建滤波器并非易事。幸好,选择性要求较低,间距较高,这简化了滤波器设计。集总元件滤波器在这些频率下不切实际,因为元件值小得离谱,并且寄生影响占主导地位。或者,使用分布式开路残桩线滤波器在 13.2GHz 处对频率进行陷波,并通过 26.4GHz 测试。
基本的滤波器是单个开路残桩,在次谐波频率下为四分之一波长。四分之一波残桩在初级传输线路的次谐波频率处呈现射频短路,并抑制该频率。在所需频率下,残桩看起来像是传输线路上的开路,不会衰减信号。
虽然理想情况下单个残桩可提供超过 40dB 的选择性,但有效带宽较窄。鉴于所需的频率和次谐波只是单音调,因此不需要宽带宽陷波;但是,最好考虑印刷电路板 (PCB) 制造容差和三维辐射效应,这些效应有时会无意中改变精确的中心频率。使用由八分之一波传输线分开的两个四分之一波残桩,可以有效地创建两个频率稍有分离的极点,从而提供超过 1GHz 的有效 20dB 下行带宽。该陷波允许发生容差变化,同时仍可实现 20dB 或更佳的选择性。图 5 显示了 Keysight ADS 仿真原理图,其中包含在微带中实现的两个残桩。
图 5 双残桩次谐波 13GHz 陷波滤波器图 6 展示了精确的仿真滤波器响应,还展示了 250 次 Monte Carlo 仿真的最小值和最大值范围,其中允许布线宽度和残桩长度变化 ±10%。Monte-Carlo 仿真在包含容差的情况下可实现最小 20dB 的选择性。此滤波器在 PCB 设计中很容易实现,无需额外器件,并且占用的电路板面积低于 20 平方毫米。
图 6 13GHz 次谐波陷波滤波器响应LMX2820 和外部倍频器适用于要求 LO 源高于 22GHz 的应用。此设计非常适合通信系统、雷达和电子战 (EW) 设计以及在 K 和 Ka 频带中运行的卫星地面通信应用。相位噪声性能良好,并根据 LMX2820 的基本 VCO 性能跟踪 4 倍频系统的预期性能。此设计紧凑,而且可通过编程来满足各种频率生成需求。