每家电子公司都希望从半导体制造商处获得供货信息和可靠的供应保障。无论是公司规模如何,采购经理都致力于简化操作并改进采购系统的工作流程,他们的共同目标是获得所需的模拟和嵌入式处理半导体产品,以便设计人员能够缩短设计产品的上市时间。
采购人员希望供应商能够提高信息透明度,尤其希望全面掌握产品的现货库存情况。德州仪器 (TI) 持续投入开发先进的订购、跟踪和发货功能,倾力打造尽可能便捷的采购体验。除了在 TI.com 上提供了实时现货库存信息外,我们还提供了能够即时访问订单管理的自助服务工具,以及功能丰富的 myTI 帐户门户,助您顺利完成用户引导和采购流程。此外,我们的 API 套件能让您的采购系统与 TI 直接相连,助您实现供应链透明化,让您在采购过程中信心倍增。
半导体采购亟待转型升级。尽管汽车制造商等大公司可能拥有先进的采购能力,但其他行业的公司在完善现有采购系统方面却面临重重困难,这不仅导致了用户的沮丧情绪加剧,还造成了订单处理的延误,甚至有可能引发订单错误。对于众多组织而言,从工程需求到采购的交接过程都依赖于手动操作。
有些公司在向供应商采购时仍然使用电子邮件。还有些公司在向供应商提交物料需求计划文件时,必须手动重新输入每个订单、发票或申请信息,这样不仅可能导致数据错误的风险增加,同时也极大地消耗了宝贵的时间。
这些常见做法增加了半导体采购的复杂性,提高了成本,还降低了可靠性。
在过去十年中,TI 在 TI.com 上投资开发了自助功能,通过实现订单管理体验自动化,帮助用户更轻松地找到符合设计要求的产品,从而让用户能够更加方便地采购我们的产品。我们希望工程师能够轻松访问我们庞大而多样化的产品系列。
作为一家半导体制造商,我们非常重视您的采购体验,希望确保您能够快速高效地做出采购决策。通过提供出色的供货情况洞察、详细的产品信息(如物料属性和质量文件)以及全面的订单管理,我们能帮助您更快地获取库存,从而加速产品上市。我们所做的改进能够让您更好地掌控采购流程,从而改善供应链。
TI 提供多种自助采购功能:
利用该门户中的物料属性数据工具,采购人员和工程师可以直接查看各种物料属性数据,例如原产国/地、交货周期、TI.com 库存等。
帐户管理员可以快速添加用户、管理权限和帐户控制,以及开设新的公司帐户。管理员还可以委托采购、创建可重复使用的结算信息,以及在整合的订单历史记录和发票控制面板中跟踪所有采购信息。myTI 公司帐户是获取 TI API 套件并将公司的所有用户整合到同一帐户下的唯一途径。
半导体供货情况和供应保障仍然是电子公司的重中之重,而这些因素始终是 TI 的优先考虑因素。通过直接从 TI 采购,您可以轻松获取 TI 的整个模拟和嵌入式处理产品系列,从而缩短产品上市时间。我们的自助服务功能可以帮助您在几分钟内完成采购,而不需要几天甚至几周的时间。
无论是直接从 TI.com 还是通过 TI API 采购,访问和查看实时数据都可以帮助您更快地做出更明智的采购决策。我们的 myTI 帐户、myTI 公司帐户以及其他功能(如结算信息)可让您灵活掌控,更好地管理订单。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司