ZHCUC06A March   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速入门设置
    2. 2.2 EVM 操作
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 操作
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 “Registers”选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6相关文档
  12. 7修订历史记录

固件调试

如果由于任何原因必须手动重新安装固件,请按照以下步骤重新安装固件。确保在通电之前将 EVM 连接到 SCB。

  1. 首先,查看 GUI 是否可对固件手动编程。
    1. 将 SCB 控制器插入 PC。
      1. 首先确保将 EVM 连接到 SCB。
    2. 启动 GUI 并关闭 README.md 窗口。
    3. 如果 MCU 已经处于器件固件升级 (DFU) 模式,则会出现一个对话框,显示“Connection Failure - No SCB controller detected”。关闭此窗口。
      1. 对于新的 SCB,LED 循环 4 次,然后自动进入 DFU 模式。
    4. 如果 GUI 没有自动更新,请转到 File > Program Device...。
      1. 如果 Program Device... 按钮仍显示为灰色,则选择左下角的“Connect”按钮,然后重试。
  2. 如果第 1 步失败(或者 Program Device 按钮仍然灰显),则手动将 SCB 控制器上的 MCU 配置为 DFU 模式。在 SCB 控制器通电的情况下,可通过以下任一方法完成此操作:
    1. 通过软件:
      • 在 SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
    2. 通过硬件:
      • 出于安全起见,关闭并断开所有负载源和外部电压。
      • 使用一对镊子(或导线)短接标记为 DFU(如图 3-1 所示)的两个测试点时,按下并松开 RESET 按钮。
        INA4230EVM INA4235EVM 用于手动进入 DFU 模式的测试点图 3-1 用于手动进入 DFU 模式的测试点
      • 如果改用 PAMB 板,那么这些测试点位于 PK1 和 PK2 附近。

MCU 进入 DFU 模式后,现在可以通过步骤 1 中列出的方法上传固件。如果器件处于 DFU 模式,但固件更新仍然失败,则手动将驱动程序 ("boot_usb.inf") 与 DFU 器件关联。