ZHCUBZ5A September 2021 – April 2024
HAL 模块用于配置 PWM 通道。hal.h 文件中定义了用于电机控制器 PWM 输入的 PWM 通道的基地址,并在 hal.c 文件中为 PWM 句柄分配了基地址。LAUNCHXL-F280025C 与 BOOSTXL-DRV8323RS 之间 PWM 信号的连接图如图 4-2 所示。
用于配置 PWM 信号的代码如下所示,该代码取自位于 solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x\drivers\include 和 \source 文件夹的 hal.h 和 hal.c 文件。与电机驱动器板相关的变化和与 MCU 相关的变化以粗体突出显示。
//! \ Motor 1
#define MTR1_PWM_U_BASE EPWM1_BASE
#define MTR1_PWM_V_BASE EPWM2_BASE
#define MTR1_PWM_W_BASE EPWM6_BASE// GPIO0->EPWM1A->M1_UH*
GPIO_setPinConfig(GPIO_0_EPWM1_A);
GPIO_setDirectionMode(0, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(0, GPIO_PIN_TYPE_STD);
// GPIO1->EPWM1B->M1_UL*
GPIO_setPinConfig(GPIO_1_EPWM1_B);
GPIO_setDirectionMode(1, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(1, GPIO_PIN_TYPE_STD);
// GPIO2->EPWM2A->M1_VH*
GPIO_setPinConfig(GPIO_2_EPWM2_A);
GPIO_setDirectionMode(2, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(2, GPIO_PIN_TYPE_STD);
// GPIO3->EPWM2B->M1_VL*
GPIO_setPinConfig(GPIO_3_EPWM2_B);
GPIO_setDirectionMode(3, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(3, GPIO_PIN_TYPE_STD);
// GPIO4->EPWM3A->M1_WH*
GPIO_setPinConfig(GPIO_4_EPWM3_A);
GPIO_setDirectionMode(4, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(4, GPIO_PIN_TYPE_STD);
// GPIO15->EPWM3B->M1_WL*
GPIO_setPinConfig(GPIO_15_EPWM3_B);
GPIO_setDirectionMode(15, GPIO_DIR_MODE_OUT);
GPIO_setPadConfig(15, GPIO_PIN_TYPE_STD); // initialize PWM handles for Motor 1
obj->pwmHandle[0] = MTR1_PWM_U_BASE; //!< the PWM handle
obj->pwmHandle[1] = MTR1_PWM_V_BASE; //!< the PWM handle
obj->pwmHandle[2] = MTR1_PWM_W_BASE; //!< the PWM handlevoid HAL_setupPWMs(HAL_MTR_Handle handle)
{
HAL_MTR_Obj *obj = (HAL_MTR_Obj *)handle;
uint16_t cnt;
uint16_t pwmPeriodCycles = (uint16_t)(USER_M1_PWM_TBPRD_NUM);
uint16_t numPWMTicksPerISRTick = USER_M1_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK;
... ...
for(cnt=0; cnt<3; cnt++)
{
// setup the Time-Base Control Register (TBCTL)
EPWM_setTimeBaseCounterMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_COUNTER_MODE_UP_DOWN);
... ...
// setup the Action-Qualifier Output A Register (AQCTLA)
EPWM_setActionQualifierAction(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_AQ_OUTPUT_A,
EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
EPWM_setActionQualifierAction(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_AQ_OUTPUT_A,
EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
EPWM_setActionQualifierAction(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_AQ_OUTPUT_A,
EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
EPWM_setActionQualifierAction(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_AQ_OUTPUT_A,
EPWM_AQ_OUTPUT_LOW, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
... ...
// setup the Dead-Band Generator Control Register (DBCTL)
EPWM_setDeadBandDelayMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_RED, true);
EPWM_setDeadBandDelayMode(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_FED, true);
// select EPWMA as the input to the dead band generator
EPWM_setRisingEdgeDeadBandDelayInput(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_INPUT_EPWMA);
// configure the right polarity for active high complementary config.
EPWM_setDeadBandDelayPolarity(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_RED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_HIGH);
EPWM_setDeadBandDelayPolarity(obj->pwmHandle[cnt], EPWM_DB_FED, EPWM_DB_POLARITY_ACTIVE_LOW);
// setup the Dead-Band Rising Edge Delay Register (DBRED)
EPWM_setRisingEdgeDelayCount(obj->pwmHandle[cnt], MTR1_PWM_DBRED_CNT);
// setup the Dead-Band Falling Edge Delay Register (DBFED)
EPWM_setFallingEdgeDelayCount(obj->pwmHandle[cnt], MTR1_PWM_DBFED_CNT);
... ...
}
... ...
// setup the Event Trigger Selection Register (ETSEL)
EPWM_setInterruptSource(obj->pwmHandle[0], EPWM_INT_TBCTR_ZERO);
EPWM_enableInterrupt(obj->pwmHandle[0]);
EPWM_setADCTriggerSource(obj->pwmHandle[0], EPWM_SOC_A, EPWM_SOC_TBCTR_D_CMPC);
EPWM_enableADCTrigger(obj->pwmHandle[0], EPWM_SOC_A);
... ...
return;
} // end of HAL_setupPWMs() function// Three-shunt
#define MTR1_ADC_TRIGGER_SOC ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA // EPWM1_SOCA