ZHCUBD6A September   2022  – October 2023

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 版本和组件型号
    2. 1.2 箱内工具
  4. 2重要使用说明
    1. 2.1 加电使用说明
    2. 2.2 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  5. 3系统说明
    1. 3.1 关键特性
    2. 3.2 功能方框图
    3. 3.3 加电/断电过程
      1. 3.3.1 加电过程
      2. 3.3.2 断电过程
    4. 3.4 外设和主要元件描述
      1. 3.4.1  计时
        1. 3.4.1.1 以太网 PHY 时钟
        2. 3.4.1.2 AM64x/AM243x 时钟
        3. 3.4.1.3 PCIe 时钟
      2. 3.4.2  复位
      3. 3.4.3  电源
        1. 3.4.3.1 电源输入
        2. 3.4.3.2 反极性保护
        3. 3.4.3.3 电流监控
        4. 3.4.3.4 电源
        5. 3.4.3.5 电源时序
        6. 3.4.3.6 AM64x/AM243x 电源
      4. 3.4.4  配置
        1. 3.4.4.1 引导模式
      5. 3.4.5  JTAG
      6. 3.4.6  测试自动化
      7. 3.4.7  UART 接口
      8. 3.4.8  存储器接口
        1. 3.4.8.1 DDR4 接口
        2. 3.4.8.2 MMC 接口
          1. 3.4.8.2.1 Micro SD 接口
          2. 3.4.8.2.2 eMMC 接口
        3. 3.4.8.3 OSPI 接口
        4. 3.4.8.4 SPI EEPROM 接口
        5. 3.4.8.5 板 ID EEPROM 接口
      9. 3.4.9  以太网接口
        1. 3.4.9.1 DP83867 PHY 默认配置
        2. 3.4.9.2 DP83869 PHY 默认配置
        3. 3.4.9.3 以太网 LED
      10. 3.4.10 显示接口
      11. 3.4.11 USB 2.0 接口
      12. 3.4.12 PCIe 接口
      13. 3.4.13 高速扩展接口
      14. 3.4.14 CAN 接口
      15. 3.4.15 中断
      16. 3.4.16 ADC 接口
      17. 3.4.17 安全连接器
      18. 3.4.18 SPI 接口
      19. 3.4.19 I2C 接口
      20. 3.4.20 FSI 接口
  6. 4已知问题和修改
    1. 4.1 问题 1 - CCS 中嵌入式 XDS110 与 AM64x 目标板的连接
    2. 4.2 问题 2 - 热插拔时显示直流筒形插孔警告
    3. 4.3 问题 3 - uSD 卡引导无法正常工作
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

问题 1 - CCS 中嵌入式 XDS110 与 AM64x 目标板的连接

适用的 EVM 版本:全部

问题描述:在一些 EVM 上,嵌入式 XDS110 (U59) 在首次 EVM 和 XDS110 下电上电后在 CCS 中与 AM64x 目标板的初始目标连接失败。通过 CTI20 接头 (J25) 使用附加的外部仿真器时不会出现问题。

可以按照以下步骤来重现此故障模式:

  1. XDS110 USB 连接在主机 PC 和 XDS110 USB 端口 (J28) 之间。
  2. 启用 EVM 电源并使 AM64x 进入不引导模式。
  3. 然后在 CCS 中,尝试与 M3 DMSC 内核的初始 CCS 目标连接。
  4. CCS 将报错并显示以下对话框,表示与目标内核连接时出现 DAP 连接错误。
    1. 点击重试会得到相同的错误消息。
GUID-39FDDC9C-2CBF-4A86-A41E-C33F38E71B78-low.png图 4-2 XDS110 CCS 连接错误对话框

权变措施 1:出现该连接问题后,用户可以断开通过 USB 端口(J28)建立的 USB 主机与 XDS110 仿真器之间的连接,然后再次插接 USB 线缆。这会对 XDS110 进行下电上电并清除连接错误。

权变措施 2:出现连接问题后,用户可以通过 CCS XDS110 实用程序目录中的 XDS110 调试命令行实用程序 xds110reset 来切换 TRSTSN。

在 Windows 操作系统安装中,对于 CCS 版本 10.11 的默认安装,此工具位于 C:\ti\ccs1011\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110> 目录中。

在嵌入式 XDS110 上电并连接到主机 PC 后,可以在 Windows 命令提示符/终端上执行此命令。CCS 的 Linux 操作系统安装中也提供了类似的工具。

GUID-3B486812-B8F7-449E-8CE4-9245BAB08D5D-low.png图 4-3 XDS110 debug reset 实用程序命令行功能