ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
“DLPC410 Control”窗口通过“DMD/DLPC410 Control”菜单访问,并提供对 DLPC410 输入信号的直接控制。点击设置按钮时,不会生成脚本命令,而会立即对 DLPC410 施加控制。
该窗口的上部支持读取和设置用于向 DMD 写入数据的 DLPC410 信号。ROWMD(行模式)、ROWADDR(行地址)、BLKMD(块模式)和 BLKADDR(块地址)的当前值显示在“Current Value”列中。当在“Hex”列中以十六进制形式输入新的值并点击设置按钮时,值便会发送到 DLPC410。“Load Row”按钮会发送一行,其中包含输入的 4 位十六进制值的重复值。
该窗口的下部支持控制 DLPC410 输入信号,这些输入信号都是控制工作模式。点击按钮可切换信号的当前值。
注意:将 PWRFLOAT(功率浮点)置为有效将停止 DMD 镜像。恢复需要通过将 APPS_LOGIC_RST(硬件开关 SW2)置为有效或对 EVM 进行下电上电来复位 APPSFPGA,从而再次重新启动 D4100 系统。
有关 DLPC410 输入信号的详细信息,请参阅 DLPC410 数据表 (DLPS024)。
有关此“DMD/DLPC410 Control”菜单页面上各个按钮调用的 ActiveX 函数的详细信息,请参阅“DLP Discovery 4100 开发平台 API 编程人员指南”(DLPU039)。