要使用万用表测量 MSP430FR2355 MCU 的电流消耗,请使用 J101 跳线隔离块上的
3V3 跳线。测量的电流包括目标器件消耗的电流以及任何通过 BoosterPack 插接模块插座消耗的电流。
要测量超低功耗,请按照下列步骤操作:
- 拆下 J101 隔离块中的 3V3 跳线,并在该跳线上连接一个电流表。
- 应考虑反向通道 UART 和任何连接到 MSPM0G3507 的电路可能对电流消耗产生的影响。考虑在隔离跳线块上断开这些器件和电路,或者至少在最终测量中考虑灌电流和拉电流能力。
- 按照表 2-1 跳线映射所示断开不必要的跳线。特别是,如果不使用热敏电阻或 OPA2365 电路,则必须移除模拟电源跳线 J13。
- 确保 MSPM0G3507 上没有悬空输入或输出。这会引起不必要的额外电流消耗。每个 I/O 都会进行驱动,如果是输入,则将 I/O 拉或驱动至高电平或低电平。
- 开始执行目标。
- 测量电流。请记住,如果电流出现波动,则难以获得稳定的测量结果。在静态状态下进行测量会更轻松。
EnergyTrace 技术还可用于比较各种电流曲线并更好地优化能耗性能。