ZHCUAQ1F july 2015 – april 2023
如果将 Code Composer Studio (CCS) 用作开发环境,则在创建工程时会自动设置编译器和链接器选项。您所做的工程设置决定了使用哪些编译器和链接器命令行选项来构建工程。按照以下步骤在 CCS v6.0 中创建和编译工程。在 CCS 的其他版本中,确切的步骤可能有所不同。
步进 | 使用编译器的影响 |
---|---|
1.从菜单中选择 File > New > CCS Project。 | |
2.在“New CCS Project”向导中,首先选择 Target。您可以使用左侧的下拉菜单筛选右侧特定目标的列表。v8.x C6000 代码生成工具支持 C64x+、C6600 和 C6740 目标。 | 设置 --silicon_version (-mv) 编译器选项。请参阅节 3.3.5。此外,使用 --define 编译器选项定义与目标匹配的预处理器符号。请参阅节 3.3.2。 |
3.在 Connection 字段中,选择您将用来连接到器件的仿真器。 | 生成目标配置文件,以便在运行工程时使用。 |
4.在 Project name 字段中,键入工程的名称。 | 确定项目所在的文件夹。 |
5.展开 Advanced settings 区域。 | |
6.确保选择了要使用的 Compiler version。 | 将 --include_path 编译器选项设置为该版本代码生成工具的 include 目录。请参阅节 3.5.2.1。 |
7.默认情况下,C6000 应用程序被编译为小端字节序。在 Device endianness 字段中,您可以根据需要选择大端字节序。 | 如果未使用默认值,则设置 --big_endian 编译器选项。请参阅节 3.3.4。 |
8.链接器命令文件和运行时支持库是根据您在其他字段中的选择自动选择的。 | |
9.展开 Project templates and examples 区域。 | |
10.为工程选择模板。您可以选择的工程模板包括一个没有源文件的全空工程、一个仅包含 main.c 的工程、一个仅汇编工程和一个 Hello World 示例。“TI Resource Explorer”窗口中提供了使用您安装的插件软件元件的其他示例。 | |
11.点击“Finish”(完成)。 |
创建 CCS 工程后,可以使用工程的“Properties”对话框查看编译器和链接器的使用方法,并修改编译和链接时使用的命令行选项。要打开此对话框,请在“Project Explorer”中选择工程,然后从菜单中选择 Project > Properties。展开类别树以选择 Build > C6000 Compiler 和 Build > C6000 Linker。如需详细了解您在此对话框中看到的所有命令行选项,请参阅Chapter19。