ZHCU947E June 2015 – January 2023
要使用由链接器生成的复制表,用户必须知道复制表的内容。此信息包含在一个运行时支持库头文件 cpy_tbl.h 中。该文件包含由链接器生成的复制表数据结构的 C 源代码表示。TMS320C6000 cpy_tbl.h 文件展示了该复制表头文件。
/****************************************************************************/
/* cpy_tbl.h */
/* */
/* 2011 德州仪器 版权所有 */
/* */
/* 可由链接器自动生成的复制表数据结构的规范 */
/* (使用 LCF 中的 table() 运算符)。 */
/* */
/****************************************************************************/
/* Copy Record Data Structure */
/****************************************************************************/
typedef struct copy_record
{
unsigned int load_addr;
unsigned int run_addr;
unsigned int size;
} COPY_RECORD;
/****************************************************************************/
/* Copy Table Data Structure */
/****************************************************************************/
typedef struct copy_table
{
unsigned short rec_size;
unsigned short num_recs;
COPY_RECORD recs[1];
} COPY_TABLE;
/****************************************************************************/
/* Prototype for general purpose copy routine. */
/****************************************************************************/
extern void copy_in(COPY_TABLE *tp);
#ifdef __cplusplus
} /* extern "C" namespace std */
#ifndef _CPP_STYLE_HEADER
using std::COPY_RECORD;
using std::COPY_TABLE;
using std::copy_in;
#endif /* _CPP_STYLE_HEADER */
#endif /* __cplusplus */
#endif /* !_CPY_TBL */
对于已标记要进行复制的每个对象组件,链接器会为其创建一个 COPY_RECORD 对象。每个 COPY_RECORD 至少包含对象组件的以下信息:
链接器会将与同一复制表关联的所有 COPY_RECORD 收集到一个 COPY_TABLE 对象中。COPY_TABLE 对象包含给定 COPY_RECORD 的大小、表中 COPY_RECORD 的数量以及表中 COPY_RECORD 的数组。例如,在GUID-5DAC9927-33BD-4FF7-81CC-2FAFDE7B4371.html#GUID-5DAC9927-33BD-4FF7-81CC-2FAFDE7B4371的 BINIT 示例中,各输出段 .first 和 .extra 将在 BINIT 复制表中拥有各自的 COPY_RECORD 条目。BINIT 复制表将如下所示:
COPY_TABLE __binit__ = { 12, 2,
{ <load address of .first>,
<run address of .first>,
<size of .first> },
{ <load address of .extra>,
<run address of .extra>,
<size of .extra> } };