TPS1685x 可以检测并报告某些表明电源路径 FET 发生故障的情况。如果未检测到或未报告这些情况,则这些情况可能会因无法正确向负载供电或无法提供必要的保护级别而损害系统性能。检测到 FET 故障后,TPS1685x 会尝试通过拉低栅极来关断内部 FET 并将 FLT 引脚置为有效。
- D-S 短路:D-S 短路可能会导致从电源到负载形成恒定的不受控制的电力输送路径,这可能是由于电路板组装缺陷或内部 FET 故障造成的。在启动时,通过在 FET 导通之前检查 VIN-OUT 是否小于 VDSFLT 来检测这种情况。如果是,器件会启动内部输出放电以尝试对输出进行放电。如果 VOUT 未能在允许的特定时间间隔内放电至低于 VFB,则器件会将 FLT 引脚置为有效。
- G-D 短路:TPS1685x 始终通过检查栅极电压是否接近 VIN 来检测此类 FET 故障,即使内部控制逻辑试图将 FET 保持在关断状态也不例外。
- G-S 短路:TPS1685x 在启动期间通过以下方法来检测此类 FET 故障:检查 FET G-S 电压是否未能在栅极驱动器导通后的特定超时时间段 (tSU_TMR) 内达到必要的过驱电压。在稳定状态下,如果在控制器逻辑向栅极驱动器发出关断 FET 的信号之前 G-S 电压变为低电平,则会将该操作锁存为故障。