按照以下步骤选择补偿元件,以实现控制环路稳定。
- 将交叉频率设置为开关频率的 10% 到 20%。在本例中,fC 为 60kHz,假设有效输出电容为 56μF(两个 47µF、10V 陶瓷电容在 5VDC 下降额),且 ESR 可以忽略不计,此时使用 方程式 49 来计算 RCOMP。为 RCOMP 选择 8.66kΩ 的标准值。
方程式 36.
其中
- LM65680-Q1、LM65660-Q1 和 LM65640-Q1 分别对应 G = 14.6A/V、10.9A/V 和 8.1A/V,是与内部电流检测增益相关的系数。
-
计算出 CCOMP,以便在 (1) 交叉频率的十分之一或 (2) 负载极点条件下(取较大者)产生一个零点。为 CCOMP 选择 3.3nF 的标准值。
方程式 37.
通常,将 RCOMP 和 CCOMP 的时间常数设置为约 25µs,以在负载瞬态后实现输出电压的快速稳态响应。
-
计算出 CHF,使极点出现在 ESR 零点频率和开关频率一半中较低者的位置(以衰减从输出到 COMP 的高频噪声耦合)。CBW 是 COMP 下误差放大器的寄生电容。为 CHF 选择 47pF 的标准值。
方程式 38.
或者作为替代,通过将 CNFG/SYNCOUT 连接到 VCC 来使用内部补偿。使 COMP 保持开路或连接到 PGND。
注: 在使用外部补偿时,将环路设置为高 RCOMP 和低 CCOMP 值的快速环路,以改善从压降操作恢复时的响应(当输入电压低于输出电压设定值且 COMP 电压导轨较高时)。