ZHCAFL5 August   2025 LM51772

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2功率级设计
  6. 3功能块
    1. 3.1 平均电流
    2. 3.2 IVP 和 IVR
    3. 3.3 VDET
    4. 3.4 UVLO
    5. 3.5 FB
    6. 3.6 反向电流的 GUI 配置
      1. 3.6.1 EVM 配置和设置
  7. 4QuickStart 配置工具
  8. 5硬件实现和测量结果
    1. 5.1 硬件设置
    2. 5.2 测量结果
  9. 6参考资料

反向电流的 GUI 配置

LM51772 可以在通过 CFG 引脚完成的配置设置下运行。要访问所有可能的设置,必须使用 I2C 接口。

LM51772 GUI 允许通过集成式 I2C 接口配置和控制 LM51772

以下是备用工作模式的重要设置:

  • 转换器启用
  • IMON 限制器启用
  • ISET 启用或禁用(取决于电流限制器的运行模式:ISET 或 ILIM)
  • 负电流限制启用(负 CL 限制启用)
 GUI 配置元素图 3-5 GUI 配置元素