本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
随着客户需要利用有吸引力的显示界面提供更好的用户体验,全球色光传感器市场正在迅速增长。这种增长出现在各种工业、汽车和消费类应用中,例如笔记本电脑、平板电脑、汽车显示屏、电器、医疗设备和人机界面 (HMI)。色光传感器可检测入射光的亮度和色波长,使应用能够根据环境光照条件调整颜色和亮度。使用的颜色传感器技术类型会影响检测性能。本文比较了 RGB 和 XYZ 颜色传感器的技术差异,并提供了有关为应用选择传感器的指南。
有两种类型的颜色传感器,即 RGB 和 XYZ。XYZ 传感器可检测完全标准化的颜色空间,而 RGB 可读取标准颜色空间的非标准化子集。然后,RGB 间接映射到标准化颜色空间以进行颜色校正或校准,从而导致不准确。选择一种颜色传感器而非另一种颜色传感器取决于应用的精度要求。
两种颜色传感器之间的选择取决于应用对颜色测量精度的要求。本节讨论了颜色传感器用例,并比较了每个用例的 RGB 和 XYZ 颜色传感器。
环境光颜色检测是环境光相关色温 (CCT) 的检测,是颜色传感器的最常见用例之一。显示或照明系统的色温根据检测到的环境光颜色进行调整。摄像机可以使用 CCT 来校正输出视频或图像中的色温。大多数情况下,所需的颜色传感器输出是白光。不过,例如,在日落时,室外的光温较高,而午时的光温较低。显示应用使用 CCT 值(如图 2 中所示)来调整显示屏的色彩配置,以便通过与环境的光温相匹配而使图像看起来自然。此调整可改善显示或摄像头馈送的视觉外观(如图 3 所示),而不会在不进行调整的情况下导致光温产生强烈的对比度。
RGB 传感器没有标准化,通常需要校准才能将 RGB 坐标转换为 CCT 频谱。无法直接确定色点是否映射到 CCT 频谱。虽然一些制造商提供转换矩阵或简单的线性方程来将 RGB 颜色坐标转换为 CCT 频谱,但转换精度不同。此外,非白光通常映射到最接近的 CCT 值,并提供无效结果。
XYZ 传感器可在未校准的情况下映射到最近的 CCT 值。为了确定色点是否映射到 CCT 频谱,通常的做法是将 XYZ 坐标转换为 UV 颜色空间。借助一个简单的公式,确定色点与黑体曲线之间的距离。黑体曲线表示人眼在 CIE YX 和 CIE UV 空间中看到的颜色,如图 4 中所示,某些开尔文的黑体发出辐射。带有各种开尔文标记的交叉线是表示相同色温的等温线,为 CCT 值。CCT 通常仅在黑体曲线周围有效,在偏差过大时无意义。任何接近黑体曲线的颜色坐标都可以表示特定的 CCT。
如果光传感器上方有玻璃之类的盖板材料,则需要校准 RGB 和 XYZ 传感器。
在很多应用(例如高架照明控制)中,使用颜色传感器作为反馈来保持照明颜色恒定。这些应用是相对颜色匹配的示例。
例如,LED 等光源会在温度、驱动器电流、PWM 调光和老化等不同条件下改变颜色。许多照明系统添加了蓝色和红色 LED,以抵消白色 LED 的任何颜色变化。如果颜色传感器显示色点偏离了原始工厂校准,则彩色 LED 会混合,直到工厂校准和检测到的颜色再次匹配为止。
RGB 和 XYZ 传感器在相对颜色匹配应用中有效,无需颜色校准。由于只有一个色点可以匹配并共享相同的颜色空间,因此 XYZ 传感器测量亮度的能力并不具备显著的优势。
还有一些应用需要测量精确的色点。在这种情况下,颜色并不受制于相对色点,而是要求两种颜色之间客观匹配,而不直接进行比较。这些应用需要绝对的颜色匹配。
例如,颜色传感器可以确定油漆颜色。由于暴露在高温和阳光下,油漆会随着时间的推移而变色。经过一段时间后,漆面的某些部分需要修补。整体漆色与原色相比发生了变化。新油漆与当前颜色匹配,以避免突出。如果颜色传感器使用传感器自己的颜色空间(例如 RGB 传感器),则无法让油漆颜色与其他颜色空间进行通信。油漆制造商很可能使用不同的颜色空间。将检测到的 RGB 颜色与特定制造商的油漆颜色进行匹配是个难题。
XYZ 传感器可检测标准化 CIE 1931 XYZ 颜色空间中的颜色。因此,即使油漆制造商在不同的颜色空间中工作,他们的颜色空间也可以转换为标准化 XYZ 空间。
相反,RGB 传感器通常需要复杂校准才能匹配两个空间。RGB 传感器的颜色精度受到限制。
在许多光感应应用中,需要测量光强度值(勒克斯)。为了获得尽可能好的用户体验,可使用照度值调整显示亮度以匹配环境光亮度。
对于 RGB 颜色传感器,检测照度更复杂且更有限。通常,RGB 颜色传感器的任何通道都不会提供明视响应。需要校准和矩阵,并且整个色域的精度各不相同。
使用 XYZ 颜色传感器,Y 通道具有明视响应并且与勒克斯呈线性关系。颜色传感器制造商通常提供比率或简单的单点校准来确定 Y 和照度比。
总结一下,RGB 颜色传感器(如 TI 的 OPT4060)和 XYZ 颜色传感器(如 TI 的 OPT4048)能够检测并区分不同的颜色。与 XYZ 颜色传感器不同,RGB 颜色传感器不能表示整个可见色谱,而取决于光源和类型。虽然大多数应用都使用 RGB 颜色传感器或 XYZ 颜色传感器,但使用任一颜色传感器类型都有优缺点。虽然 RGB 传感器通常更具成本效益,但需要额外的校准和转换,与 XYZ 传感器相比,其精度通常较低。
有关 TI 光传感器的更多信息和培训,请访问精密实验室培训视频:光传感器。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司