ZHCAD94B October 2023 – July 2025 MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0L1306
在支持 COMP 的 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 中,PMU 中的 VBOOST 电路会生成 COMP 中的模拟多路复用器使用的内部 VBOOST 电源。VBOOST 电路可在外部电源电压 (VDD) 范围内实现一致的模拟多路复用器性能。
在 MSPM0C1105 和 MSPM0C1106 中,SYSCTL 会根据以下参数自动管理 VBOOST 电路的使能请求:
在 SYSRST 之后,VBOOST 默认被禁用。在使用 COMP 之前,使用应用软件启用 VBOOST 电路。当 COMP 由应用软件启用时,SYSCTL 还会启用 VBOOST 电路来支持模拟外设。
VBOOST 电路具有从禁用状态转换到启用状态的启动时间要求(典型值为 12μs)。如果 COMP 的启动时间小于 VBOOST 启动时间,则会延长外设启动时间以计入 VBOOST 启动时间。
PMU 提供一个温度和电源电压稳定的带隙电压基准,此基准供器件用于内部功能,其中包括:
带隙基准在 RUN、SLEEP 和 STOP 模式下启用。带隙电压在待机模式下以采样模式运行,以降低功耗,并在关断模式下禁用。SYSCTL 会自动管理带隙状态,无需用户配置。