在这个数字时代,有许多类型的控件可用于连接视频游戏和机器。这些控件可以是触发器、游戏手柄、操纵杆、翘板开关和按钮等形式。过去,这些控件有很多是通过金属触点或电阻设计执行的。由于灰尘和污垢会破坏金属触点,并且性能降级会导致电阻式雨刮器发生漂移,因此霍尔效应传感器可被视为一种稳健而可行的替代方案。
霍尔效应传感器可以是低功耗设计。使用霍尔效应传感器的低功耗设计 应用手册举例说明了多个 TMAG5253 线性输出传感器如何对其使能引脚进行多路复用,以使器件共用一个 ADC 引脚并启用足够长的时间来定期捕获用户输入,在其他时间保持低功耗状态(如图 2 中所示)。由于器件使能过渡周期和器件带宽足够快,因此启用传感器的有效时间很短,不会影响准确性或用户体验。此类器件可用于触发器、游戏手柄、操纵杆以及可受益于可变模拟响应的任何其他控件。
对于倾向于数字输出响应器件的用户,TMAG5273 和 TMAG5170 器件是可能的替代方案。这些器件包括占空比自调节、按需转换和磁性阈值唤醒检测等特性。这些特性减少了降低控制器感应设计功耗所需的硬件和软件设计工作量。
虽然上述传感器的稳健性和功率处理很有吸引力,但由于磁场的复杂性,一些工程师可能会在考虑是否要使用霍尔效应传感器进行设计时犹豫不定。幸好,TI 已经制定了一个有助于减轻分析负担的计划,并且还将各种应用手册汇总在一起,提供了有关如何设计此类控件的详细信息。磁感应增强测距工具是最新的工具,可让用户输入磁体尺寸、磁传感器的相对位置、运动范围并进行器件选型。获批访问 TI 软件后,用户可以使用此工具快速计算应用的预期磁场,并确定器件输出信号是否足够大且没有混叠。
以下是介绍通用设计以及特定控件指南的文档列表。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司