ZHCACL3A April 2023 – November 2024 TPS1211-Q1 , TPS1214-Q1 , TPS4811-Q1
随着汽车配电系统中区域架构的不断演变,人们对高边开关控制器的需求不断增长,该控制器可通过外部 MOSFET 驱动大多数初级和次级高电流负载。这些系统设计包括配电盒以及 PTC 加热器、车身电机等负载。
汽车 OEM 对 12V 汽车系统的关键系统要求之一是保护 DUT 免受电池反向连接的影响。在汽车电池维护期间或车辆跨接启动过程中,电池在重新安装过程中可能会发生反极性连接,这可能导致连接的子系统、电路和组件遭到损坏。需要设计适当的保护电路,以确保 DUT 受到保护并能够应对电池反向情况。根据负载类型,可通过背对背电源开关或正向负载开关拓扑实现电池反向保护。
本应用手册重点介绍了如何使用 TI 的高侧开关控制器(如 TPS1211-Q1、TPS1214-Q1)为具有各种电路配置的各种高电流体负载实现电池反向保护。
Other TMs
TPS1211-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 45V 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,非常适合 12V 系统设计。该器件具有强大的 3.7A 峰值拉电流 (PU) 和 4A 峰值灌电流 (PD) 栅极驱动器,可在高电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。通过放置外部 R-C 元件,可实现 MOSFET 压摆率控制(导通和关断)。
该器件具有精确的电流检测(在 30mV 下精度为 ±2%)输出 (IMON),可用于能源管理的系统设计。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有带 FLT_T 输出的远程过热保护功能,可实现强大的系统保护。TPS12110-Q1 具有精确的过压保护 (<±2%),可提供强大的负载保护。TPS12111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入 (INP_G) 集成,
此功能支持必须通过先预充电然后再打开主功率 FET 来驱动大容性负载的系统设计。TPS1211-Q1 使用 EN/UVLO 引脚提供精确的欠压保护 (< ±2%)。将 EN/UVLO 拉至低电平 (< 0.3V) 以关闭器件并进入关断模式。在关断模式下,控制器在 12V 电源输入下的总关断电流为 0.9µA(典型值)。图 1-1 显示了 TPS12111-Q1 功能方框图。
图 2-1 显示了具有双通道输出 VOUT1 和 VOUT2 的配电盒示例。输入电源可以来自电池或直流/直流。使用 LM74500-Q1 反极性保护控制器和外部 MOSFET Q1 实现分组输入电池反向保护方案。
LM74500-Q1 电池反向保护级的输出连接到 TPS12110-Q1 高边开关控制器。LM74500-Q1 电路可使 TPS12110-Q1 IC 和连接到输出端的负载在输入电池反向状态下受到保护。在输入电池反向条件下,LM74500-Q1 控制器将 GATE 拉至源,MOSFET Q1 关断,断开与下游 TPS12110-Q1 IC 和负载的输入电池连接。
TPS12110-Q1 不会接触到反向电压,因此在系统设计的这一部分中不需要任何特殊的反向保护技术。
图 2-2 展示了不带输入电池反向保护开关的基于 SmartFuse 的配电盒系统设计示例。VOUT1 是一个常开通道,用于驱动电源始终可用 (PAAT) 负载,如门锁、电动车窗、无线钥匙系统 ECU 等。VOUT2 是一个可切换通道,允许在车辆停放状态下关断。此通道可用于驱动执行器或加热器负载。
在基于负载类型的系统架构中,电池反向保护是在负载侧本地实现的。但是,加热器等负载没有任何电池反向保护,并且会在电池反向故障期间产生反向电流。在这种情况下,应导通 MOSFET,以防止由于体二极管导通而导致功率耗散过大而造成损坏。TPS1214-Q1 smartFuse 控制器系列中的 TPS12141-Q1 具有集成的电池保护反向和 MOSFET 导通功能。TPS1214-Q1 的其他特性(例如具有自动负载唤醒功能的低 IQ LPM 模式以及可调节的 I2T 过流保护)使其非常适合 smartFuse 系统设计。
图 2-3 展示了 TPS12141-Q1 在 -14V 输入条件下的电池反向保护性能。如图所示,MOSFET 在栅极驱动电平为 12V 时导通。
在汽车系统中,车身电机等负载可能会将能量传递回输入电源,并且需要反向过流保护。图 2-4 显示了基于背对背 MOSFET(Q1 和 Q2)的 TPS12111-Q1 典型应用电路,用于设计适用于车身电机负载的安全断开开关。
预充电电阻 R3 和 MOSFET Q3 构成了输出电容 C(BULK) 的充电路径。在高电流设计中,预充电路径通常用于将主 FET Q1 和 Q2 并联的系统设计。Q1 MOSFET 用于在过流、短路和欠压等系统故障期间断开负载。
若没有 MOSFET Q2,在输入电池反向条件下,由于 PGND、电机桥 MOSFET 和 MOSFET Q1 形成的闭路,将产生非常高的反向电流。这种高电流受电路寄生效应的限制,可能会损坏电机桥、MOSFET Q1 和 PCB 引线。在这种情况下,使用 MOSFET Q2 来阻断反向电流,因为 TPS12111-Q1 将 PD 拉至 SRC,以使 Q2 保持关断状态。
需要使用二极管 D1 和电阻器 R4 来保护 TPS12111-Q1 在电池反向情况下不受反向电流注入的影响。二极管 D1 会向控制输入信号以及阈值设置添加失调电压,以检测欠压故障情况。
如图 2-5 所示,用断开开关 Q4 替换 D1 和 R4 电路可以消除该失调电压。D1 是一个栅极钳位齐纳二极管,其 Vz 低于 Q4 的 VGS 绝对最大额定值。
与车身电机不同,用于座椅加热和挡风玻璃加热的 PTC 加热器等阻性负载不会产生反向电流,因此在技术上无需在电源开关路径中使用背对背 MOSFET。
下一节介绍了此类负载情况下的电池反向保护技术。
图 2-6 显示了用于驱动加热器负载的 TPS12110-Q1 应用电路。可以向 INP 引脚施加 PWM 信号,以控制负载的导通或关断持续时间。
由于电源路径中没有反向阻断 MOSFET,因此在电池反向情况下,有反向电流从 PGND、负载、MOSFET Q1 体二极管流向电池,如图 2-6 所示。
在这种情况下,MOSFET Q1 会出现高功率耗散,并会因体二极管上的过热和电流应力而损坏。添加反向阻断 MOSFET 可作为一种技术设计,用以避免这种应力并保护 MOSFET Q1。但是,诸如 RDSON、额定电流等阻断 MOSFET 特性必须与 MOSFET Q1 相同。此设计使功率级的成本增加了一倍,并增加了设计尺寸,这在高电流系统设计中是不可接受的。
在输入期间打开 MOSFET Q1 时,电池反向情况可解决节 2.3.1 中提到的难题。图 2-7 显示了用以在电池反向情况下打开 MOSFET Q1 的 TPS12110-Q1 应用电路。
根据图 2-7 中所示的应用电路,可以在输入电池反向条件下打开 MOSFET Q1。在输入电池反向条件下,MOSFET Q1 的源极跟随输入反向电压。在此情况下,D5、R3、R4 路径会导通并打开 Q4,然后关闭 Q3。Q3 是一个信号 N-FET,用于在输入电池反向情况下将 Q1 的源极与器件 SRC 引脚断开。R6、R5、D4 路径会导通并打开 Q2。D1 的阳极通过 Q2 连接到 GND。Q1 的栅极电压被拉至 D1 (-1V) 的 VF,源极端子被拉至负 VIN 减去 Q1 的体二极管压降 (-14V+1V = -13V)。这导致 -1V-(-13V) = 12V 的 VGS 驱动打开 MOSFET Q1,负载电流通过 MOSFET Q1 的 RDSON。
在 D2 的帮助下,通过断开 GND 来使 TPS1211-Q1 受到保护。D3 置于 IMON 电阻器的顶部。通过这种布置,IMON 信号不会包括 D3 压降。
在正 VIN 电平下的正常运行期间,Q2 和 Q4 关断。Q3 由 TPS1211-Q1 的 BST 驱动器打开,将 MOSFET Q1 的源极连接到 TPS1211-Q1 的 SRC 端子。二极管 D1 与 GND 断开连接。
图 2-8 显示了 -14V 汽车电池反向测试期间上述应用电路的波形。如图所示,在该测试期间,MOSFET Q1 导通,因为栅极到源极处于大约 12V 电平。使用了以下物料清单元件。
根据负载类型,可通过背对背电源开关或正向负载开关拓扑实现电池反向保护。如本应用手册所述,各种电池反向保护系统设计示例均基于 TPS1211-Q1 和 TPS1214-Q1 高侧开关控制器,可根据负载类型加以采用。
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (April 2023)to RevisionA (November 2024)
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司