具有可调节启用阈值和迟滞的 TPS62125 3V 至 17V 300mA 降压转换器 数据表是一款针对低功耗应用而设计的 DCS-Control™ 拓扑同步直流/直流降压转换器。它具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围、300mA 输出电流和 1.2V 至 10V 的可调输出电压。该器件非常适合超低功耗微处理器、能量收集等应用以及低功率射频应用。TPS62125 可配置为反相降压/升压拓扑,其中输出电压相对于地反相或为负。本应用手册介绍了采用反相降压/升压拓扑的 TPS62125,以便用于运算放大器或光学模块偏置和其他低功耗应用的低电流负轨。
DCS-Control™is a TM ofTI corporate name.
Other TMs
将 TPS62125 用于反相降压/升压应用风险非常高。我们强烈建议在反相降压/升压应用中使用新一代降压转换器 TPS629203 或 -Q1 系列(包括 TPS629206 或 -Q1 和 TPS629210 或 -Q1),而不是使用 TPS62125。TPS629203 系列不仅具有更高的电流限制阈值,更重要的是,它不需要在启动新开关周期之前将电感器电流降至零。例如,TPS629203 系列具有 0.9A 典型低侧电流限制阈值,因此,只要下游电路的直流偏置电流低于该 0.9A 典型阈值,器件就会继续开关。有关 TPS629203 反相降压/升压应用的更多详细信息,请参阅在反相降压/升压拓扑中使用 TPS629210-Q1。
TPS62125 集成了高侧 MOSFET 电流限制 ILIMF,可保护器件免受过流或短路故障的影响。高侧 MOSFET 中的电流由电流限制比较器监控,一旦电流达到 ILIMF 的限值,高侧 MOSFET 将关断,低侧 MOSFET 将导通,以使电感器电流斜降。一旦零电流比较器跳闸且电感器电流变为零,高侧 MOSFET 就会再次导通。
反相降压/升压应用常用于驱动差分 (+V/-V) 轨。在某些情况下,即使未启用负 (-V) 电源轨,下游器件在输入电压出现后也会立即变为活动状态,其 Iq 电流也会馈入负 (-V) 电源轨。负 (-V) 电源轨上可能存在正直流偏置电压,因此 TPS62125 更容易卡滞,因为在进入过流故障期间,由于该正直流偏置电压,TPS62125 可能根本不会看到过零电流。
反相降压/升压应用中 TPS62125 的可能权变措施解决方案:调整系统上电顺序,以防止下游器件在启用负电源轨之前加载负 (-V) 电源轨。这意味着首先启用负电源轨 (-V),然后启用其他下游器件。否则,TPS62125 可能会在加电期间卡住。
反相降压/升压拓扑与降压拓扑非常相似。在图 1-1 所示的降压配置中,正连接 (VOUT) 连接到电感器,返回连接到集成电路 (IC) 接地。然而,在图 1-2 所示的反相降压/升压配置中,IC 接地用作负输出电压引脚(标记为 -VOUT)。降压配置中的正输出用作接地 (GND)。这种反相拓扑允许输出电压反相并且始终低于接地电压。
反相降压/升压拓扑中的电路运行不同于降压拓扑中的电路运行。图 1-3 (a) 说明了输出电压端子是反向的,尽管元件的接线方式与降压转换器相同。在控制 MOSFET 导通期间,如图 1-3 (b) 所示,电感器用电流充电,而输出电容器提供负载电流。在此期间,电感器不向负载提供电流。在控制 MOSFET 的关断时间和同步 MOSFET 的导通时间内,如图 1-3 (c) 所示,电感器为负载和输出电容提供电流。这些更改会影响后续部分中描述的许多参数。
在此拓扑中,平均电感电流受到影响。在降压配置中,平均电感电流等于平均输出电流,因为电感总是在控制 MOSFET 的导通和关断期间为负载提供电流。而在反相降压/升压配置中,负载仅由输出电容器提供电流,并且在控制 MOSFET 导通期间与电感器完全断开。在关断期间,电感连接到输出电容和负载(请参阅图 1-3)。知道关断时间是开关周期的 1 - D,那么平均电感电流为:
典型降压转换器的占空比只是 VOUT/VIN,但反相降压/升压转换器的占空比变为:
最终,电感器最大电流变为:
其中,
D:占空比
∆IL (A):电感器峰峰值纹波电流
VIN (V):相对于接地(而非 IC 接地或 -VOUT)的输入电压。
TPS62125 的电流限制技术允许以简单方式计算最大输出电流。如果电流超过 ILIMF(高侧 MOSFET 电流限制),高侧 MOSFET 开关将关断,低侧 MOSFET 开关将导通,直到电感器电流下降至 0。如果在达到 0 电流后仍然存在过载,低侧 MOSFET 开关将关断,而高侧 MOSFET 开关将导通,直到再次达到电流限值。在电流限制中,电感器的电流从 ILIMF 变为 0,其纹波电流变为 ILIMF。在此状态下运行 TPS62125(IL(Max) 等于 ∆IL(Max) 等于 ILIMF)会将平均电感器电流减小至 ½ ILIMF(根据Equation3)。如果 TPS62125 的最小电流限制值为 600mA,当达到电流限制时,IL(Avg) 为 300mA。这样,可根据Equation1 和Equation2 计算出允许的最大输出电流,例如 5V 输入电压至 –5V 输出电压系统:
D = –5/(–5 – 5) = 0.5
然后,此结果将用在Equation1 中:
IOUT = IL(Avg) × (1 – D) = 300 × (1 – 0.5) = 150mA
由于在较低输入电压 (≤5V) 或较高环境温度(例如,在 85°C)下运行时占空比会增加,因此在这些条件下,用于上述最大输出电流计算的占空比应增加 10%。这提供了更精确的最大输出电流计算。对于给定的 5V 输入和 –5V 输出示例,最大输出电流为 300 x (1 - 0.6) = 120mA。
不同输入电压下 –5V、–3.3V 和 –8V 输出电压的最大输出电流如图 1-4 所示,并考虑了较低输入电压下上述占空比增加的情况。在较高温度下运行也会降低所示输入电压高于 6V 时的最大输出电流。
可施加到在反相降压/升压拓扑中运行的 IC 的输入电压小于在降压拓扑中运行的同一 IC 的输入电压。这是因为 IC 的接地引脚连接到(负)输出电压。因此,器件两端的输入电压是 VIN 到 VOUT,而非 VIN 到地。因此,TPS62125 的输入电压范围为 3V 至 17 + VOUT,其中 VOUT 为负值。
输出电压范围与配置为降压转换器时相同,但为负。反相降压/升压拓扑的输出电压应设置在 –1.2V 和 –10V 之间。设置方法与降压配置中相同,两个电阻器连接到 FB 引脚。
一旦 EN 引脚上的电压达到其阈值且输入电压高于 UVLO 阈值,该器件就会启用。一旦 EN 引脚上的电压低于其阈值或输入电压低于 UVLO 阈值,TPS62125 就会停止工作。
由于 VOUT 在此配置中是 IC 接地,因此 EN 引脚必须以 VOUT(而非接地)为基准。在降压配置中,1.2V 被视为高电平,小于 1.15V 被视为低电平。但在反相降压/升压配置中,VOUT 电压是基准电压;因此,高阈值为 1.2V + VOUT,低阈值为 1.15V + VOUT。例如,如果 VOUT = –5V,VEN 在高于 -3.8V 的电压下被视为高电平,在低于 -3.85V 的电压下被视为低电平。
这种行为可能会导致难以启用或禁用器件,因为在某些应用中,提供 EN 信号的 IC 可能无法产生负电压。图 2-1 所示的电平转换器电路通过消除负 EN 信号,减少了与失调 EN 阈值电压相关的任何麻烦。如果不需要禁用 TPS62125,EN 引脚可在没有此电路的情况下直接连接至 VIN。
最初驱动 EN 的正信号改为连接到 Q1 的栅极 (SYS_EN)。当 Q1 关闭 (SYS_EN grounded) 时,Q2 在其 VGS 上看到 0V,并且也保持关闭。在这种状态下,EN 引脚检测到 –5V 低于低电平阈值,并禁用该器件。
当 SYS_EN 提供足够的正电压来开启 Q1(MOSFET 数据表中指定的 VGS 阈值)时,Q2 的栅极通过 Q1 接地。这会将 Q2 的 VGS 驱动为负,并打开 Q2。现在,VIN 通过 Q2 连接到 EN,并且引脚高于高电平阈值,从而导通器件。务必确保 Q2 的 VGD 和 VGS 在启用和禁用状态期间都保持在 MOSFET 额定值范围内。不遵守此约束可能会导致 MOSFET 损坏。
启用和禁用序列如图 2-2 和图 2-3 所示。SYS_EN 信号激活使能电路,G/D 节点信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。此电路使用 5V SYS_EN 信号和双路 N/PFET Si1029X 进行了测试。EN 信号是电路的输出,从 VIN 变为 VOUT,从而正确启用和禁用器件。当 IC 被禁用时,PG 引脚用作输出放电以加速 VOUT 恢复到 0V。
使能比较器通常具有 50mV 的内置迟滞。通过连接到 EN_hys 引脚的外部电阻分压器,可以增大此迟滞。用于计算降压转换器外部电阻值的公式位于数据表的应用部分(公式 6–10)。由于该器件现在是一个反相降压/升压转换器,因此必须修改公式以考虑 VOUT(即器件的 GND 端子)。VEN_TH_ON 变量保持不变,因为器件被启用后,通常没有负输出电压。反相降压/升压拓扑的公式如下:
为了使 VIN_stop 阈值正常运行,VIN_startup 必须大于 VIN_stop - VOUT,其中 VOUT 为负值。
如果 EN_hys 引脚未用于调节迟滞,则可使用该引脚提供输出放电路径(在Topic Link Label2.4中进行了说明)。
TPS62125 具有内置电源正常 (PG) 功能,可指示输出电压是否已达到适当水平。PG 引脚是开漏输出,需要使用一个上拉电阻器。因为 VOUT 在此配置中是 IC 接地,所以 PG 引脚以 VOUT 而非接地为基准,这意味着 TPS62125 在 PG 为低电平时将其拉至 VOUT。
这种行为可能会导致难以读取 PG 引脚的状态,因为在某些应用中,检测 PG 引脚极性的 IC 可能无法承受负电压。图 2-4 所示的电平转换器电路通过消除 PG 引脚的负输出信号,减少了与失调 PG 引脚电压相关的任何麻烦。如果不需要 PG 引脚功能,则可以在没有此电路的情况下将其悬空或连接到 VOUT。请注意,为避免违反其绝对最大额定值,PG 引脚的驱动电压不应超过负输出电压(IC 接地)6 V 以上。
在 TPS62125 内部,PG 引脚连接到 N 沟道 MOSFET (Q3)。通过将 PG 引脚连接到 Q1 的栅极,当 PG 引脚被拉低时,Q1 关闭而 Q2 开启,因为它的 VGS 看到 VCC。然后 SYS_PG 被拉至地。
当 Q3 关断时,Q1 的栅极被拉至地电位,将其导通。这会将 Q2 的栅极拉至地下,将其关闭。然后,SYS_PG 被上拉到 VCC 电压。请注意,对于连接到 SYS_PG 网络的电路,VCC 电压必须处于适当的逻辑电平。
图 2-5 和图 2-6 中说明了此 PG 引脚电平转换器序列。PG 信号激活 PG 引脚电平转换器电路,G/D 节点信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。该电路使用 5V 的 VCC 和双 NFET Si1902DL 进行了测试。SYS_PG 网络是电路的输出,在接地和 5V 之间,可由单独的器件轻松读取。当 IC 被禁用时,EN_hys 引脚被用来加速 VOUT 的恢复到 0V。
如果在轻负载或无负载条件下禁用 TPS62125,则 PG 或 EN_hys 引脚可通过提供额外的放电路径将 VOUT 加速恢复到 0V。当 IC 通过 EN 引脚禁用时,PG 和 EN_hys 引脚通过内部 MOSFET 连接到器件接地 (VOUT)。在接地端和 PG 或 EN_hys 引脚之间放置一个电阻可创建接地放电路径。如果 EN_hys 引脚已用于调整使能阈值,请勿将此引脚用作放电路径。如果 PG 引脚已被使用,请勿将此引脚用作放电路径。
应调整所添加的电阻器的大小,以将流入 PG 或 EN_hys 引脚的电流限制在安全水平。PG 输出的内阻通常为 600Ω,最小值为 400Ω。流入 PG 引脚的最大灌电流为 10mA。为了将放电电流限制为允许流入 PG 引脚的最大灌电流,可使用以下公式来计算外部电阻器:
将 100Ω 电阻器用于 –5V 输出。图 2-7 和图 2-8 说明了 PG/EN_hys 引脚放电路径的用途 – 放电电路可使输出电压更快恢复到 0V。
电感和输出电容需要根据应用的需要和器件的稳定性标准来选择。电感器和输出电容器的选择标准与降压转换器不同。有关稳定性的讨论,请参阅Topic Link Label4.3。
在为反相降压/升压拓扑选择电感值时,应使用输出电流计算中提供的公式,而不是数据表中提供的公式。(IL(max) 应保持在器件的最小电流限制值 (0.6A) 以下,以实现可靠的设计。)建议根据 TPS62125 的电流限制电平调整电感器的大小,因为在启动期间有时会达到该电感(如图 3-1 所示)。有关电感器选择对稳定性的影响,请参阅Topic Link Label4.3。
需要一个输入电容 CIN 为输入电压源提供本地旁路。低 ESR X5R 或 X7R 陶瓷电容器非常适合输入电压滤波,并更大限度减少对其他电路的干扰。对于大多数应用,建议在 VIN 到地(系统接地,非 –VOUT)之间使用 10μF 陶瓷电容器。为了实现更好的输入电压滤波,可以无任何限制地增加 CIN 电容器值。
对于 TPS62125 的反相降压/升压配置,不建议在 VIN 和 VOUT 之间安装电容器。如果安装了这样的电容器,则可提供从 VIN 到 VOUT 的交流路径。当 VIN 施加到电路时,从 VIN 到 VOUT 的电容上的这个 dV/dt 会产生一个必须返回到地的电流(输入电源回路),才能完成其循环。该电流可能流过内部低侧 MOSFET 的体二极管和电感器返回到地。流经体二极管会将 SW 引脚和 VOS 引脚拉到 IC 接地以下 0.3V 以上,违反了它们的绝对最大额定值。这种情况可能会损坏 TPS62125,因此不建议这样做。因此,不需要或不推荐使用从 VIN 到 VOUT 的电容器。如果存在这样的电容器 (CBP),则应按照图 4-1 在输出端安装一个肖特基二极管。应进行启动测试,以确保在施加 VIN 后,VOS 引脚的驱动电压不会低于 IC 接地 0.3V 以上。
通过 CBP 的交流路径也可能使线路瞬态响应恶化。如果预计出现强线路瞬变,则应增大输出电容,以在线路瞬变期间将输出电压保持在可接受的水平内。
稳态期间的开关节点、电感电流和输出电压纹波是首先需要进行系统稳定性检查的信号。输出电压或电感电流的振荡以及开关节点上的抖动是系统不稳定性的良好指标。图 5-7 显示了此拓扑的开关节点和输出电压纹波。负载瞬态响应是另一个很好的稳定性测试,如简化稳定性检测应用手册中所述。
用于此拓扑的推荐标称电感器和输出电容器值分别在 15µH 至 22µH 和 22µF 至 100µF 范围内。在本应用手册中,使用了 1 个 22µH 电感器和 2 个 22µF 电容器。
反相降压/升压拓扑包含一个右半平面 (RHP) 零点,它通过在高频下增加增益和减少相位而对控制环路响应产生显著负面影响。这可能会导致不稳定。Equation7 估计了 RHP 零点的频率。
建议最多将环路交叉频率保持在 RHP 零点频率的 1/4。这样做需要减小电感,以增加 RHP 零点频率或增加输出电容,从而降低交叉频率。请注意,RHP 零点频率出现在输入电压较低的较低频率下,占空比较高。如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路 应用手册说明了如何控制 DCS-Control™ 器件的环路,而图 4-2 显示了图 5-1 的波特图。
图 5-1 所示的应用电路用于生成图 5-2 – 图 5-7 中所示的数据。为了达到 22µF 的总有效电容,该设计使用了 2 个 22µF Murata [GRM21BR61A226ME44L] 电容器、2 个 22µF Samsung [CL21A226MAQNNNE] 电容器或 3 个 10µF TDK [C2012X7R0J106K125AB] 电容器。对于 5V 输出,直流偏置效应产生的电容损失可能很大。除非另有说明,否则 VIN = 5V 且 VOUT = –5V。测试电路是 22µH Coilcraft [LPS5030-223]。
TPS62125 可以配置为反相降压/升压转换器,以生成负输出电压。但我们不建议将 TPS62125 用于反相降压/升压应用。详细说明见第 1.1 节Topic Link Label1.1。反相降压/升压拓扑改变了一些系统特性,例如输入电压范围和最大输出电流。本应用报告介绍了反相降压/升压拓扑以及如何选择具有已更改的系统特性的外部元件。提供来自示例设计的测量数据。