ZHCABY3B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
对于跨器件和在温度范围内要求更高时钟精度的应用,可以使用外部振荡器。LFXT 可以代替 LFOSC,而 HFXT 可以代替 SYSOSC。
LFXT 是一种超低功耗晶体振荡器,支持驱动标准的 32.768kHz 手表晶体。要使用 LFXT,请在 LFXIN 引脚和 LFXOUT 引脚之间组装一个手表晶体。将 LFXIN 和 LFXOUT 引脚上的负载电容器连接到电路地 (VSS)。根据所用晶体的规格确定晶体负载电容器的大小。通过一个可编程驱动强度机制来支持多种晶体类型。有关布局建议,请参阅节 9。
LFCLK_IN(数字时钟)
可以绕过 LFXT 电路,并且可以将 32.76kHz 典型频率的数字时钟引入器件,以用作 LFCLK 源。LFCLK_IN 和 LFXT 是互斥的,不得同时启用。
LFCLK_IN 与数字方波 CMOS 时钟输入兼容,且典型占空比为 50%。可以通过启用 LFCLK 监视器来检查 LFCLK_IN 上的有效时钟信号。默认情况下,如果未启动 LFXT,LFCLK 监视器会检查 LFCLK_IN。
高频晶体振荡器 (HFXT) 可与 4MHz 至 48MHz 范围内的标准晶体和谐振器搭配使用,为系统生成稳定的高速基准时钟。
要使用 HFXT,请在 HFXIN 和 HFXOUT 引脚之间组装一个晶体或谐振器。将这两个引脚上的负载电容器连接到电路地 (VSS)。根据所用晶体的规格确定晶体负载电容器的大小。可编程 HFXT 启动时间具有 64μs 的分辨率。有关布局建议,请参阅节 9。
HFCLK_IN(数字时钟)
可以绕过 HFXT 电路并将 4MHz 至 48MHz 的典型频率数字时钟引入器件中,以用作 HFCLK 源,而不是使用 HFXT。HFCLK_IN 和 HFXT 是互斥的,不得同时启用。
HFCLK_IN 与数字方波 CMOS 时钟输入兼容,且典型占空比为 50%。