ZHCABQ7A May   2022  – June 2022 F28377D-SEP , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , UCD7138

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2SR 导通沿优化
  5. 3在 SR 钳位模式下补偿元件变化
  6. 4负电流检测和防范
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

负电流检测和防范

在正常运行过程中,SR 控制应始终与 LLC 转换器的初级侧 PWM 信号保持一致。然而,在大负载或线路瞬态运行过程中,LLC 转换器的开关频率会迅速变化。由于初级谐振电流和 SR 电流之间的响应差异,可能会高度引发 SR MOSFET 开启时间过长,从而在 SR MOSFET 上产生较大的负电流和较高的 Vds 尖峰。如图 4-1 所示,当出现负电流时,负电流会为 SR MOSFET 漏源电容充电,异常的 Vds 过应力可能会对 SR MOSFET 造成威胁。

GUID-20220506-SS0I-0HFL-F7SN-3Q7J0CVDGL3W-low.png 图 4-1 SR 漏源电压迅速上升

在先前技术中, UCD3183A 控制器具有专用接口来处理 DTC 信号,以防范负电流问题 4。在 DTC 检测窗口内(如图 3-1 所示),如果未检测到 DTC 低电平时间或此时间非常短暂,就意味着 SR 关闭过迟。UCD3138A 计算当前周期的体二极管导通时间,并在下一周期调整 SR 导通时间。当检测窗口内检测到的体二极管导通时间小于某一阈值时,UCD3138A 会将它作为故障处理,并将 SR 导通时间缩短一个较大的预编程值。

虽然 C2000 器件并不为 UCD7138 提供 DTC 接口,但应用报告讨论了如何使用 CLB 实施与 UCD7138 相似的负电流预防方案。在正常工作期间,确保体二极管短时间导通是安全的,因此在图 3-1 中的检测窗口内将不会发生 DTC 高电平事件,而如果关闭 SR 过迟,DTC 将在输入下降沿后的一段时间内保持高电平。因此,可以计算 DTC 高电平的持续时间来检测负电流事件。

以下步骤显示了如何利用 CLB 模块尽快检测并防止负电流。

  1. 定义 CLB 计数器的检测窗口,因为只需要检测 IN 信号的下降沿和 DTC 信号的上升沿之间的高电平事件。有限状态机 (FSM) 模块用于创建检测窗口,其中 E0 是指 IN 的下降沿,而 E1 是指 DTC 的上升沿,如图 4-2 所示。S0 的 FSM 公式可以推导为
    Equation1. S 0 =   S 0   且 ~   E 0   |   ~ S 0   & E 1

    因此,S0 用作计数器 0 的“RESET”(复位)输入,这意味着 CLB 计数器将在检测窗口外复位为 0。

    图 4-2 FSW 模块中的状态机
  2. 然后,将原始 DTC 信号设置为计数器的 MODE_0 输入,以便采集 DTC 高电平时间。
  3. 如果采集的 DTC 高电平时间大于阈值,则通过 HLC 产生 CLB ISR,指示存在负电流事件,然后在下一周期将 SR 导通时间减少一个较大的预编程值。请注意,建议以最高优先级设置 CLB ISR,以保证系统的高可靠性。

图 4-3 显示了完成的 CLB 逻辑块配置方框图,包括Topic Link Label3 中的谐振回路元件补偿方案和负电流检测方案。CLB ISR 由计数器 0 MATCH1 事件触发,其中 MATCH1 被设置为负检测阈值,例如 5 代表 50ns。此外,S0 还用于在 S0 上升沿(也就是 SR 周期结束时)触发 HLC,将计数器 1 的计数器值从 CLB 移至 CPU,以达到调整 SR 钳位导通时间的目的。

图 4-3 CLB 磁贴块配置方框图

以下代码片段提供了一个示例,演示了如何处理 CLB ISR 中的负电流事件,其中 negative_current_flag 用于指示 SR PWM 寄存器将因负电流事件而临时改变,并且需要稍后恢复为预期值。

__interrupt void clb1ISR(void) { negative_current_flag =
                1; EPWM2_CMPA = EPWM2_CMPA-reduce_step; }