ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
为了节省成本和降低 PCB 面积,可以去掉直流/直流电感器,并以更高的功耗为代价从全局 LDO 为 VDDR 供电。在这种模式下,VDDR 上仍然需要一个大容量电容器,并且应将它放在靠近 VDDR 引脚的位置。VDDS_DCDC 引脚必须连接到 VDDS,并且 DCDC_SW 应保持悬空,以避免当通过软件错误地启用直流/直流转换器时发生 VDDS 短路。VDDS 大容量电容器不需要靠近 VDDS_DCDC 引脚,而应该靠近 VDDS 引脚放置。
若要禁用直流/直流转换器并从全局 LDO 为 VDDR 供电,需要在 CCFG 中进行以下软件设置:
#ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE
// #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE 0x0 // Use the DC/DC during recharge in powerdown
#define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_RECHARGE 0x1 // Do not use the DC/DC during recharge in powerdown
#endif
#ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE
// #define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 0x0 // Use the DC/DC during active mode
#define SET_CCFG_MODE_CONF_DCDC_ACTIVE 0x1 // Do not use the DC/DC during active mode
#endif