ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
如果使用 32kHz 晶体振荡器作为 RTC 源:
如果使用 32kHz RC 振荡器作为 RTC 源:
RTC 频率不正确将导致器件漏掉连接事件,从而断开与中心器件的链接。
为了调试这个问题,可以在 I/O 引脚上输出 32kHz 时钟,并使用频率计数器进行测量。更多有关如何执行此操作的信息,请参阅 CC13x0、CC26x0 SimpleLink™ 无线 MCU 技术参考手册 和 C13x2、CC26x2 SimpleLink™ 无线 MCU 技术参考手册 中的 I/O 一章。通过在引脚上输出时钟,用户将始终测量 _selected_ RTC 时钟源,并能在不影响此时钟源的情况下进行测量(例如,探测晶体)。
如果使用 32.768kHz 晶体,请确保晶体符合器件特定的 CC13xx/CC26xx 数据表中概述的要求。此外,请确保适当确定负载电容器的尺寸,如Topic Link Label6.3所示。
验证 BLE-Stack 是否已根据正确的睡眠时钟精度进行了配置。默认设置为 40ppm 并可以使用 HCI_EXT_SetSCACmd API 进行调整,请参阅 hci.h 或 SDK 随附的 TI 供应商特定 API 指南。