ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
射频通道将接收所选频率范围内的所有无线电流量。除了所需的信号之外,该通道还将接收背景噪声。部分背景噪声是所选频带上的其他射频流量。若要接收射频数据包,接收到的信号必须具有给定的 SNR。如果背景噪声增大,则实际灵敏度会变差。
示例:如果传导灵敏度为 -110dBm,所需的 SNR 为 7dB,背景噪声为 -100dBm,则实际辐射灵敏度为 -93dBm。
在进行距离测试之前,应测量背景噪声。一种方法是关闭所有已知的 TX 源,将 LaunchPad 或已知良好的板连接到 SmartRF Studio,选择“Continuous RX”选项卡并按“Play”。所生成图的平均值可用作查找实际灵敏度的输入。