ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
前端模式在 CMD_RADIO_SETUP 命令中设置:
对于在 RX 中使用一个射频引脚和在 TX 中使用另一个射频引脚的单端操作,必须设置额外的覆盖层:
其中,x=1 配置 RFP 上的 PA 输出,x=2 配置 RFN 上的 PA 输出。
对于单端操作,由 CMD_RADIO_SETUP Config.frontEndMode 设置的引脚将在 RX 中使用,由 ADI_HALFREG_OVERRIDE 覆盖层设置的引脚将在 TX 中使用。
LNA 偏置在 CMD_RADIO_SETUP 命令中设置: