ZHCAB63G December 2018 – September 2022 CC1310 , CC1312R , CC1314R10 , CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1 , CC2674P10 , CC2674R10
在开始开发软件或进行范围测试之前,建议进行传导测量,以验证电路板是否具有预期的性能。通常,应测量灵敏度、输出功率、谐波和电流消耗,以验证硬件设计。
所需的测量取决于电路板的类型和应用。例如,对于具有 10m 范围要求的设计,检验过程不需要像采用范围扩展器的设计那样详细。对于采用范围扩展器的设计以及其他要求高性能的设计,强烈建议使用频谱分析仪和信号发生器(应可选择发送射频数据包)。
以下各节讨论了不同的测量方法,读者可自行选择适合其电路板的方法。