ZHCAAO2D February 2015 – August 2021 CC1310 , CC1352R , CC2538 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
SBL 通过 PC 上的串行 COM 端口与 ROM 引导加载程序进行通信。如果没有内置 COM 端口,USB 转串口可充当虚拟 COM 端口。
图 4-2 演示了将 PC 连接到器件的两种不同方式:一种是使用电平转换器将 UART 信号从 RS232 转换为 TTL 信号,另一种是使用类似于 SmartRF06EB 上所用的 USB 转 UART 桥 [4]。