ZHCAAA8D January 2019 – September 2021 66AK2G12 , AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442 , AMIC110 , AMIC120
Sitara AM64x 和 AM243x 系列目前支持 IO-Link® 主站。
特性 | 说明 | 实现 |
---|---|---|
IO-Link 类型 | IO-Link 主站 | 是 |
IO-Link 标准 | IO-Link 规格 IEC 61131-9 V1.1.2(向后兼容 V1.0) | 是 |
IO-Link 规格 IEC 61131-9 V1.1.3 | 是(取决于是否批准) | |
IODD V1.1 | 是 | |
通信类别 | Com1、Com2、Com3(4.8、38.4、230.4Kbit/s) | 是 |
电报类型 | 0、1、2.1、2.2、2.3、2.4、2.5 | 是 |
最大 IO-Link 通道数 | 8 | 是 |
IO-Link 协议栈 | 硬件接口(BSP、硬件控制) | 是 |
消息处理程序 | 是 | |
应用层(请求数据对象、处理数据对象) | 是 | |
系统管理 | 是 | |
数据存储(主站) | 是 | |
通过 API 的标准主接口 | 是 | |
通过 UART 的标准主接口 | 是 | |
器件配置 | IO-Link 主站配置工具 | 是 |