ZHCA696E december 2020 – april 2023 INA240 , INA240-Q1 , INA241A , INA241B , INA253 , INA253-Q1 , INA254 , INA282 , INA282-Q1 , INA283 , INA283-Q1 , INA284 , INA284-Q1 , INA285 , INA285-Q1 , INA286 , INA286-Q1 , INA296A , INA296B , LMP8481 , LMP8481-Q1
大多数开关电源采用闭环反馈电路,以便在各种瞬态和负载条件下提供稳定的电源。反馈方法选项分为两大类:电压模式控制 (VMC) 和电流模式控制 (CMC)。这两种方法各有优缺点,我们可以根据具体情况来确定适合终端设备应用的选项。
电压模式控制将经调节的输出电压值用作反馈信号。该方法可为控制路径提供简单直接的反馈架构。使用该方法有几个缺点。最大的缺点是输出电压调节需要感应输出电压的变化并通过整个反馈信号和滤波器进行传播,然后才能对输出进行相应的补偿。对于需要高水平调制的系统而言,这可能会产生慢得无法接受的响应。电源的反馈补偿需要较高级别的分析,以解决输出低通滤波器导致的两个极点。此外,还必须对反馈补偿值进行调节,因为不同的输入电压会影响总体环路增益。
电流模式控制可通过将电感器电流波形用于进行控制来解决电压模式控制的上述不足。该信号包含在输出电压反馈环路中,作为辅助的快速响应控制环路。额外增加的反馈环路很有可能会增加电路/反馈的复杂性,因此需要将这些优点作为设计要求的一部分进行评估。
通过将电感器电流用作反馈控制的一部分:
尽管电流模式控制可应对 VMC 的某些缺点,但它也会带来会影响电路性能的种种问题。增加电流反馈环路会增加控制/反馈电路和电路分析的复杂性。选择电流模式控制时,其他需要考虑的因素还包括整个占空比范围内的稳定性和对噪声信号的敏感性。CMC 可以进一步划分为多个不同类型的控制方案:峰值、谷值、仿真、滞环和平均 CMC。以下内容讨论了电路设计中两种常用的方法 — 峰值和平均电流模式控制。
峰值电流模式控制 (PCMC) 直接将电流波形用作 PWM 生成比较器中的斜坡波形,而不是像 VMC 那样使用外部生成的锯齿(或三角)信号。电感器电流或高侧晶体管电流波形的上升斜坡部分用于在现有电压控制环路之外提供快速响应控制环路。如图 1所示,将电流信号与电压误差放大器的输出进行比较,以便生成电源的 PWM 控制信号。
图 1 PCMC 电路方框图开关电源可在输入和输出电源轨之间实现高效率。为了维持转换器的高效率,理想情况下用于测量电感器电流的检测电阻应尽可能小,以降低测量导致的功率损耗。该小值电阻器可导致小振幅反馈信号。电感器电流波形直接用作比较器输入信号,因此 PCMC 容易受噪声和电压瞬态的影响,这是众所周知的。使用 INA240 等具有高共模抑制比 (CMRR) 的电流检测放大器可提供与脉宽调制 (PWM) 信号和系统相关联的瞬态抑制功能。凭借 INA240 的增益灵活性,可对电感器电流波形进行放大,从而获得更大的信号以便进行比较,而无需额外的增益,也不必牺牲性能。此外,低偏移和低增益误差可减少设计变化和温度变化。为了利用 PCMC,电感器电流需要高共模电压测量。INA240 的共模范围可实现宽电源输入和输出电压范围。
请注意,PCMC 通常会添加斜坡补偿以解决占空比大于 50% 时的稳定性问题。系统会先为电感器电流添加斜坡补偿,然后才将其用作比较器的输入信号。
图 2 ACMC 电路方框图平均电流模式控制 (ACMC) 会先利用电感器电流波形和附加的增益和集成级,然后再将信号与外部提供的斜坡波形进行比较(与 VMC 相类似)。这可以提高抗噪性能并且无需斜坡补偿。图 2所示为降压转换器的 ACMC 运行方框图。
通过使用 INA240 的高 CMRR 来额外降低瞬态,可通过 ACMC 将 PCMC 方法的噪声敏感度提高到可接受的性能水平。INA240 的高共模范围,不仅可进行电感器电流测量,而且还能在宽输出电压范围内使用电流放大器。INA240 的高精度和低漂移规格可在整个温度范围和不同的组件上实现一致的测量。
INA240 可为测量精度提供必要的性能和特性,从而保持良好的控制信号完整性。INA240 在室温下具有 25μV 的最大输入失调电压和 0.20% 的最大增益误差规格。温度稳定性对维持系统性能而言非常重要,INA240 可提供 250nV/°C 的输入失调电压漂移和 2.5ppm/°C 的放大器增益漂移。INA240 具有增强型 PWM 抑制功能,可在较大的共模瞬态和宽共模输入范围内提高性能,从而尽可能提高设计的电源输出电压范围。