ZHCS313K January 2010 – August 2015
PRODUCTION DATA.
当系统中连接多个器件时,ADS129x 可提供配置灵活性。串行接口通常需要四个信号:DIN、DOUT、SCLK 和 CS。通过在每个器件上添加一个额外的片选信号,可以将多个器件连接在一起。连接 n 个器件所需的信号数量为 3 + n。
如 使用多个器件的 RLD 配置 部分中所述以菊花链方式连接 RLD 放大器。要以菊花链配置使用内部振荡器,请将其中一个器件设置为时钟源的主器件并启用内部振荡器(CLKSEL 引脚 = 1),并通过将 CLK_EN 寄存器位设置为 1 从器件获取内部振荡器时钟。使用该主器件时钟作为其他器件的外部时钟源。
在使用多个器件时,将这些器件与 START 信号同步。从 START 信号到 DRDY 信号的延迟对于固定数据速率是固定的(有关建立时间的更多详细信息,请参阅启动模式 部分)。作为一个示例,Figure 65 显示了两个器件与 START 信号同步时的行为。
可使用两种配置以最佳接口引脚数来连接多个器件:级联或菊花链。
Figure 65. 同步多个转换器