大家好, 我是 Amichai Ron, 在嵌入式處理和 DLP 組織 擔任副總裁。 歡迎各位參加 第 2 天的 TI 技術交流會。 各位昨天已經聆聽 Keith Ogboenyiya 探討 半導體技術 可以推動 汽車領域進步的各種方式。 今天,我很高興能在此 向各位說明半導體 如何提升各種 不同工業系統的 自動化和效率。 每位與我討論的客戶 都表示 自動化和效率 是關鍵所在。 我們的客戶希望能 建立更有效率的系統, 藉此提高自動化和 控制水準, 進而將生產力最大化。 讓我感到興奮的部分在於 有時雖然只是元件層級的 小小創新, 卻能夠在系統層級 造就深具意義的成果, 讓我們能省下成本、能源, 以及時間。 在各行各業中 都發生了許多變革。 在檢視我們所支援的 各式應用時, 包括機器人、工廠自動化、 電網、 家庭自動化, 以及許多其它系統等等, 我發現有三種 一致的傾向特別明顯。 感測器和數據 增加; 系統需更具能源效率; 以及連結能力提升。 第一個趨勢正讓 每個系統中的 感測器數量與日俱增。 簡單來說,感測器增加 代表數據也會增加。 更多的數據 讓系統能 更快速且精密地 回應 周遭的環境。 這對涉及自動化的系統而言 至關重要, 但這也代表現在 更重視是否能 在系統中 快速且有效率地 處理數據。 此外,過去在尚未使用 新技術方法前, 我們所無法感測的項目, 現在都能進行識別。 例如我們的 mmWave 雷達感測技術 就是其中一例。 高度整合的 TI mmWave 雷達感測器 能讓幾乎所有系統 以極高的精密層級 偵測物件和動作。 透過將過去大規模的 複雜昂貴技術, 轉變為規模較小、 使用簡易, 且更為平價的技術, 我們的 mmWave 雷達感測器 讓客戶更易於取得 精密度更高的 感測技術。 這類創新 有助於開啟打開 眾多全新可能性的大門。 就拿協作式機器人, 也就是「cobot」 做為例子。 客戶可使用我們的 雷達感測器 強化協作式機器人的感知。 這有助於讓協作式機器人 能在人類周遭 以更有效且安全的方式 運作, 而這在幾年前 還是無法達成的目標。 因為感測器增加 意味著更多的數據, 這代表需要處理更多的數據。 這些大量湧入系統的數據, 讓我們每個人都需要創新思考, 以找出可有效管理數據, 並在系統中 更快速明智地 做出決策的方法。 其中一種方法可能是 在設計中整合 啟用 AGI 技術的 硬體和軟體, 以處理更大量的數據, 並且即時 因應不斷變化的 環境。 管理來自 多種來源的輸入 可能也會深具挑戰性。 回到先前提到的 協作式機器人範例, 設計人員可能想在協作式 機器人上新增視覺感測功能, 以更清楚地察覺 距離更近的障礙。 在此範例中, 您的系統現在至少 需要支援兩種不同的 感測技術。 此時感測器融合技術 就可派上用場。 在系統中整合 感測器融合技術 就可為設計人員 提供彈性, 以支援多種類型的感測技術, 例如視覺感測、光達, 以及其它有助於 強化 整體感知系統的技術。 雖然我以協作式機器人 做為共通的範例, 但不難看出相同概念 可套用至其它應用, 以強化自動化 並提升 效率 我發現的第二個趨勢 則是希望 讓系統更具 能源效率。 如今需在日益增加的 更高效能需求中取得平衡, 同時還要不斷調整 整體系統的尺寸, 這都讓我們必須 減少系統的功耗。 對於使用電池供電、 需要滿足性能需求, 同時還需依循固定電源預算的 系統來說, 更是如此。 幾乎在每種應用和子系統中, 都可看到 可改善能源效率的新方法 逐漸興起。 例如試圖在現有系統中 納入更多感測器的 醫療應用中, 就可看到這種情況, 在客戶試圖以 小型節能電池 增加行駛距離的 電動車領域中, 也有 相同情況。 此外在暖通空調系統中 也是如此。 直到幾年前, 所有住家暖通空調系統 都是使用單級壓縮機。 而現在已有 越來越多系統 轉用變速壓縮機, 藉此讓整體的能源使用 更具能源效率。 變速壓縮機是由 專門的 處理技術管理; 而這類處理技術旨在 實現 即時控制應用。 直到最近, 這類技術都是 成本高昂 且難以實作的技術。 透過使用更為平價的 即時控制 MCU, 例如我們的 C2000 產品, 客戶就能利用技術, 以將相同系統內的 馬達控制能力最大化, 並提升 能源效率。 而住宅轉為採用 變速暖通空調系統, 可望在電網中 省下龐大的 耗電量。 我很興奮能看到 電源傳輸技術中的 即時控制功能 出現了創新和改善, 例如數位電源和 GaN 等, 這可進一步推動 未來系統效率和 功率密度出現突破性發展。 最後,我要探討的 最後一個主題為 提升系統之間的 連結能力和協同合作的 相關趨勢。 隨著我們的環境 在個人層級 更為 緊密連結, 就商業觀點而言, 強化連結能力也可帶來助益。 就拿工廠 為例。 新增更多感測器和 連線技術, 就可讓公司對其生產線 擁有更高的控制能力 以及彈性。 這可能有助於 公司針對 未使用的建築物區域, 減少其中的耗電量 或協助公司 根據需求的變化 調整生產。 這種層級的 彈性是由 工業通訊技術所推動, 而這包含了有線和無線技術, 例如乙太網路、 CAN、藍牙和 Zigbee 等。 現在讓我們將相同的概念 套用到城市上。 透過使用無線網狀網路, 公用事業公司就能 更妥善地監控網路, 並做出相應的調整。 將這種獲得強化的連線能力 結合能源儲存系統後, 例如住宅的 太陽能住家系統, 即可協助服務供應商 在尖峰時段 調整能源使用量。 接下來與 Wi-SUN Alliance 一同進行的課程, 會更深入說明 連線能力對智慧城市 所造成的影響。 強化建築物和 智慧城市中的 連線能力 以及系統支援, 能讓公司將生產力 提升到 過去無法 達到的 全新層級。 雖然這只是 冰山一角, 但前述三項趨勢皆說明了 半導體可協助 在系統內提升自動化 以及改善效率的關鍵方法。 我們希望能透過半導體, 讓電子設備 變得更為平價的熱忱, 正是讓我們希望 能與客戶攜手合作的 原因之一, 藉此實現更有智慧、 更具效率 且更為緊密連結的系統。 藉由向客戶提供多種可建立系統 並將其最佳化的方式, 我們將能協助推動 新一波的創新趨勢, 進而以比過去所有技術 更為快速的速度, 進行感測、處理和回應作業。 感謝您今日抽空參加本課程。 希望各位能盡情享受 其餘的 TI 技術交流內容, 並且有機會 參加 部分其它課程, 從我們的專家學習更多知識。