大家好! 我是 Kishore Ramaiah。 欢迎观看 TI 雷达系列视频: “大家谈雷达”。 今天我们邀请到了 Zahid Sheikh、 Robert Tolbert, 以及 Kottyn Quintanilla。 今天我们将谈一谈 雷达在非 汽车领域的应用, 主要是工业和 消费电子市场。 我们先从楼宇 自动化开始谈起。 Robert,你能谈一下 你在楼宇自动化检测 技术的使用方面 所看到的趋势吗? Kishore,我看到 最大的趋势之一 就是全球智能 设备呈现大爆发。 建造更智能的房屋、 更智能的工厂和 更智能的建筑变得非常之 重要。 这意味着更多的人 在使用智能设备, 而当人数增加时, 需求就会增长。 不止是对设备的需求, 还有对信息的需求。 现在的人们对 智能设备期望更多, 想要的更多。 除了相互连接之外, 他们现在还希望 设备能够帮助做决策。 那么,雷达如何帮助 解决这些检测挑战呢? 正如我之前所说, 雷达的一个作用是, 人们现在希望这些 智能设备变得智能, 因此它们便需要更多信息。 雷达能够提供更多信息, 使这些智能设备 具备上下文感知能力。 雷达不仅可以 感知你是否在场, 而且还能够以智能设备 为参照物感知你在什么位置。 房间里有多少人? 它们的移动速度有多快? 他们是站着还是坐着? 它甚至可以做诸如 计算心率和呼吸频率 这类事情。 这一切现在都是 上下文感知信息, 智能设备可以 获取这些信息, 然后开始帮助 用户做出决策。 有意思。 您能谈几个具体应用, 说明一下你刚才 提到的这些特性如何加以 运用吗? 好的。 它最适用的一个用途是 视频监控和安保领域, 特别是可视门铃, 或者室内占用传感器。 人们想知道谁在那里, 他们想要确保 当摄像头开始工作时, 或者当系统通知 有人在场时,确实存在 值得他们关注的情况。 而不是风吹窗帘摆动, 或者,对不起,不是 房间里窗帘北风吹动, 也不是灌木丛在风中飘动。 雷达能够检测出 这一切究竟是什么, 然后真正提供更多 信息,以便你可以 做出准确的决策, 比如是否要暂停 看电视去应门, 或者是否希望空调 开启。 听起来很令人兴奋。 你能谈一谈 TI 的雷达传感器 对此有何帮助吗? TI 提供了广泛的 雷达解决方案产品系列, 从雷达前端 一直到包含雷达 前端及处理 元件的雷达检测 解决方案。 这意味着客户 不必为了处理 雷达信息而向其设备 添加处理元件。 除了这一广泛的 硬件解决方案组合外, TI 还提供 软件来提供帮助 我们的客户开始 运转这些应用。 那么 Robert,开发人员 如何开始使用 TI 雷达呢? 最简单的入门 方法是访问 TI 网站: www.ti.com\IWR。 这样会转至 工业雷达页面, 从中可以了解有关 器件和应用的更多 信息。 在这里,可以 订购样品,订购 EVM, 还可以获取软件。 实际上,我们的雷达工具箱 中包含了这种软件获取能力。 在该雷达工具箱 中,开发人员将会 获得一些 示例软件工程, 比如,如何将雷达 用于在场检测应用。 他们将会在这里获取源代码。 他们甚至还会 获得一些测试数据。 因此,通过访问 TI.com 页面,以及使用雷达工具箱, 开发人员可以 着手设计基于 基于雷达的应用, 非常快速地将其 投入使用。 开发人员需要 向 TI 付费才能 获取这些资源吗? 不需要。 所有这些资源 全部免费提供给 开发人员,这里 说的是软件方面的资源。 样片和 EVM 的费用极低, 你在浏览不同产品系列、 不同产品页面上的不同 器件时, 可以找到它们。 谢谢 Robert。 谢谢 Kottyn, 谢谢 Zahid。 感谢观看本视频。 下一个视频将会 讨论另一个主题。